Sie verbinden sich mit einem Gerät, um alle Inbetriebnahme-Aufgaben durchzuführen.
Übernehmen auf der Seite Verbindung WLAN aus.
Übernehmen auf der Seite WLAN im Dropdownmenül Adapter die IP-Adresse für Ihren WLAN-Adapter aus.
Konfigurieren Sie die folgenden optionalen Funktionen:
UDP-/IP-Port. Die Standard-Portnummer ist 47808. Für weitere Informationen siehe IP Acquisition and Connectivity .
BBMD-Adresse. Geben Sie die IP-Adresse hier ein, wenn sie sich mit einem ferngelegenen Standort verbinden. Für weitere Informationen siehe IP Acquisition and Connectivity .
Wählen Sie Verbindung aufbauen aus.
Auf der Seite BACnet-Netzwerk auswählen wählt die mobile Commission Anwendung automatisch das lokale Netzwerk aus. Wenn Sie sich mit einem ferngelegenen Standort verbinden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Netzwerk. Übernehmen Geräte suchen .
Übernehmen auf der Seite Geräteliste das Kontrollkästchen neben dem Gerät oder den Geräten, die Sie verbinden möchten. Übernehmen Alle auswählen , um alle aufgeführten Geräte auszuwählen.
Übernehmen das Symbol Filter und setzen Sie einen Filter, um die Geräteliste zu filtern. Für weitere Informationen siehe Filtern der Geräteliste .
Wählen Sie Weiter aus.
Je nachdem, ob Sie in Schritt 6 ein oder mehrere Geräte ausgewählt haben, gelangen Sie zu den folgenden Seiten:
Wenn Sie die Seite Geräteeinstellungen erreichen, haben Sie erfolgreich eine Verbindung zu einem einzelnen Gerät hergestellt.
Wenn Sie die Seite Firmware herunterladen erreichen, haben Sie erfolgreich eine Verbindung zu mehreren Geräten hergestellt.