earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2023, 2024, 7.0
10.09.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Verbinden mit einem Controller über Bluetooth

Sie verbinden sich mit einem Controller, um alle Inbetriebnahme-Aufgaben durchzuführen. Mit Bluetooth können Sie sich nacheinander mit jeweils einem Controller gleichzeitig verbinden. Bluetooth-Konnektivität wird von den MP- und RP-Controllern der BACnet/IP-Controller-Familie unterstützt. Bluetooth-Konnektivität wird für IP-IO-Geräte nicht unterstützt. Am MP-Controller erfolgt die Verbindung mit dem SpaceLogic-BLE-Adapter über den Sensorbus des Controllers und den Spacelogic-Sensor. Bei RP- Controllern stellen Sie die Verbindung über das integrierte BLE oder den BLE-Adapter für die EasyLogic-Controller-Modelle her.

Sie können dann den Bluetooth-Zugriff aktivieren, je nachdem, ob Sie den SpaceLogic-Bluetooth-Adapter und den SpaceLogic-Sensor oder den RP-Controller mit integriertem BLE verwenden. Mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter verwenden Sie den SpaceLogic-Sensor, um die Kommunikation zwischen der mobilen Commission Anwendung und dem BACnet/IP-Controller zuzulassen oder zu verbieten. Mit dem intregrierten BLE des RP-C ist BLE standardmäßig aktiviert und wird automatisch deaktiviert, wenn der Controller unter einem Server gehostet wird.

Mehr zeigen
action_close

Sie können Bluetooth Low Energy (BLE) verwenden, um sich sowohl mit RP- als auch mit MP-Controllern zu verbinden. Mit BLE können Sie die BACnet/IP-Controller in Betrieb nehmen, bevor eine IP-Netzwerkinfrastruktur konfiguriert ist, und auch die Inbetriebnahme vor Ort schneller und effizienter durchführen.

Mit dem RP-Controller stellen Sie die Verbindung über den integrierten BLE oder den BLE-Adapter und den SpaceLogic Sensor her. Mit dem integrierten BLE des RP-C können Sie sich mit jeweils einem einzelnen Controller gleichzeitig verbinden, indem Sie sich bei der mobilen Commission Anwendung anmelden und auf dem Verbindungsbildschirm auf Bluetooth klicken. Auf der Seite Bluetooth-Geräte können Sie nach Geräten suchen und sich verbinden. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller über Bluetooth .

Mit dem integrierten BLE des RP-C können Sie den Zugriff zulassen, damit der BLE-Funk sichtbar wird und durch Benutzer gefunden und verbunden werden kann. Gleichermaßen können Sie die Sichtbarkeit deaktivieren, damit der BLE-Funk nicht sichtbar ist und keine Benutzerverbindungen zugelassen werden. Für weitere Informationen siehe Enabling Bluetooth Access Using the Onboard BLE in the RP Controller .

Hinweis

Es gibt drei Modi zur Aktivierung des integrierten BLE des RP-C:

  • Wartung (werksseitige Standardeinstellung)

  • Deaktiviert

  • Engage Occupant App BLE-Filter (weitere Einzelheiten finden Sie im folgenden Abschnitt)

Bei einem frisch ausgelieferten RP-C Controller ist das integrierte BLE aktiviert und immer sichtbar. Onboard BLE ist dann deaktiviert, wenn ein RP-C unter einem Automatisierungsserver gehostet wird. Sie können BLE mit der WorkStation oder der mobilen Commission Anwendung zur Verwendung mit der mobilen Anwendung Engage wieder aktivieren. Bevor Sie jedoch das BLE für die Engage Mobile Application reaktivieren, müssen Sie zunächst die folgenden Aktionen ausführen:

  • Ändern des PINs für sicheres Pairing

  • Aktivieren Sie das integrierte BLE des RP-C in seinem sicheren Zustand für die Steuerung der Occupant-App, indem Sie den BLE-Filter der Engage Occupant-App einschalten. Nur die mobile Commission Anwendung unterstützt diese Konfiguration.

Die Engage-Mobilanwendung verwendet BLE zur Kommunikation mit BACnet/IP-Controllern. Es wird empfohlen, die Standard-PIN nach der erstmaligen Nutzung nicht weiter zu verwenden. Sie konfigurieren die PIN für den BLE-Zugang im RP-Controller. Für weitere Informationen siehe Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN .

Engage Occupant App BLE-Filter

Wenn die Aktivitäten zur Inbetriebnahme des RP-C abgeschlossen sind, achten Sie darauf, den Controller durch Abschalten der BLE-Schnittstelle zu sichern. Dies wird automatisch ausgeführt, wenn der Controller unter einem AS-P gehostet ist. Wenn Sie die mobile Engage Anwendung nutzen möchten, um den Komfort in durch Connected Room Solutions kontrollierten Umgebungen zu erhöhen, sollten Sie den Controller für die sichere Kommunikation mit der mobilen Engage Anwendung vorbereiten. Dazu müssen Sie sowohl BLE als auch die Eigenschaft Engage Occupant App BLE-Filter in der mobilen Commission Anwendung aktivieren. Sie konfigurieren die Eigenschaft Engage Occupant App BLE-Filter in der mobilen Commission Anwendung.

Die mobile Commission Anwendung konfiguriert den RP-C für eine sichere Kommunikation und stellt sicher, dass nur Eigenschaften, die an das/die Menü(s) der Controller Occupant App gebunden sind, über die BLE-Schnittstelle gelesen oder geschrieben werden können. .

Alle sonstigen Befehle für von der BLE-Schnittstelle ausgehenden Verkehr sind deaktiviert. Dies hat zur Folge, dass Anwendungen wie die mobile Commission Anwendung nicht mehr über BLE funktionieren, wenn sich das RP-C in diesem sicheren Zustand befindet. Um den Zugriff auf die Inbetriebnahmeebene der mobilen Commission Anwendung über BLE wiederherzustellen, müssen Sie eine IP-Netzwerkverbindung zum RP-C herstellen, um den Engage Occupant App-Filter zu deaktivieren.

In dieser Tabelle wird das Filterverhalten zusammengefasst.

Bei eingeschaltetem Filter...

Bei abgeschaltetem Filter...

Sie können keine Verbindung mit der mobilen Commission Anwendung über BLE herstellen.

Sie können eine Verbindung mit der mobilen Commission Anwendung über BLE herstellen.

Sie können eine IP-Verbindung mit der mobilen Commission Anwendung herstellen.

Können Sie die Engage Mobilanwendung verwenden

Können Sie die Engage Mobilanwendung verwenden

BLE-Adapter

Bei den MP- und EasyLogic- Controllern wird die Verbindung mit dem BLE-Adapter der mobilen Commission Anwendung über den Sensorbus des Controllers hergestellt. Sie können auch den BLE-Adapter und den SpaceLogic-Sensor verwenden, um eine Verbindung mit dem RP-Controller herzustellen.

Mit dem BLE-Adapter verwenden Sie den SpaceLogic Sensor, um die Kommunikation zwischen der mobilen Commission Anwendung und dem BACnet/IP-Controller zuzulassen oder zu unterbinden. Für weitere Informationen siehe Enabling Bluetooth Access Using the BLE Adapter and SpaceLogic Sensor .

Mit dem BLE-Adapter stellen Sie eine BLE-Verbindung zu MP- und RP-Controllern her, indem Sie einen SpaceLogic-Sensor mit dem Controller verkabeln und einen BLE-Adapter in den Sensor stecken. Drücken Sie an schließend die Taste an der Vorderseite des Adapters, um sichtbar zu werden. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter .

Gerätemanagement

Sowohl mit dem RP-C onboard BLE als auch mit dem BLE-Adapter erkennen Sie einen RP-Controller oder den Adapter und verbinden sich. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird die Seite Bluetooth-Gerätemanagement angezeigt und Sie werden zur Eingabe einer PIN aufgefordert, wenn Sie nicht bereits ein Pairing mit einem Controller hergestellt haben. Wenn bereits ein Pairing besteht, werden Sie nicht zur Eingabe einer PIN aufgefordert.

Beim BLE-Adapter elaubt Ihnen die Seite Bluetooth-Gerätemanagement, die Eigenschaften der Geräte anzusehen, einschließlich Name, Typ und Seriennummer. Hier können Sie zudem die Adapter-Firmware aktualisieren und die PIN ändern.

Für weitere Informationen siehe Aktualisieren der Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters .

Für weitere Informationen siehe Ändern der PIN des SpaceLogic Bluetooth-Adapters .

Die PIN für das intregrierte BLE der RP-C ändern Sie hingegen in der WorkStation und die Controller-Firmware wird mittels eines Download-Vorgangs aktualisiert. Für weitere Informationen siehe Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN .

Diese Tabelle erläutert die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem integrierten BLE des RP-C und dem BLE-Adapter und fasst diese zusammen.

Integriertes BLE

BLE-Adapter

Gemeinsamkeiten:

Gleiches Pairing-Verfahren

Finden von Controllern oder Adaptern über die Seite Bluetooth-Gerätemanagement

Unterschiede:

PIN-Konfiguration in der WorkStation

PIN-Konfiguration in der mobilen Commission Anwendung

Funktions-Updates über Download der Controller-Firmware

Firmware-Updates drahtlos über die mobile Commission Anwendung

Nach Aktivierung sichtbar

Sichtbar nur nach Betätigung der Taste am Adapter

Bietet schnellere BLE-Verbindung a

Langsamere Verbindung aufgrund der Geschwindigkeitseinschränkungen des Sensorbusses

  1. Eine IP-Verbindung ist deutlich schneller als eine BLE-Verbindung.

Mehr zeigen
action_close

Die mobile Commission Anwendung unterstützt die Verbindung von Geräten über BACnet-WLAN und drahtlose Bluetooth-Verbindungen.

Geräteverbindung über WLAN

Sobald Ihr Systemintegrator eine funktionierende IP-Infrastruktur eingerichtet hat, können Sie eine Verbindung zu jedem BACnet/IP-Controller im Gebäude herstellen. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Gerät über WLAN .

Geräteverbindung über Bluetooth

Sie verbinden sich mit einem Controller, um alle Inbetriebnahme-Aufgaben durchzuführen. Mit Bluetooth können Sie sich nacheinander mit einem einzelnen Controller verbinden. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller über Bluetooth .

Zur Verbindung mit einem Controller über Bluetooth
  1. Wählen Sie auf der Seite Verbindung aufbauen die Option Bluetooth aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Bluetooth-Geräte den RP-Controller aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Um eine Verbindung zu einem MP-Controller herzustellen, verwenden Sie den SpaceLogic-Bluetooth Adapter. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter .

  3. Wählen Sie Verbindung aufbauen aus.

  4. Übernehmen auf der Seite Bluetooth Geräte-Management Gerät suchen .

  5. Ihr mobiles Gerät oder Ihr Windows 10 Laptop fordert Sie auf, die RP Controller PIN einzugeben. Geben Sie die PIN ein und wählen Sie Erlauben aus.

    Hinweis

    Die PIN für den RP-Controller wird von der WorkStation aus erstellt und kann nicht über die mobile Commission Anwendung geändert werden.

  6. Aktivieren Sie auf der Seite Geräteliste das Kontrollkästchen neben dem Controller und wählen Sie Weiter aus.

Wenn Ihnen die Seite Geräteeinstellungen angezeigt wird, haben Sie sich erfolgreich mit dem Controller verbunden.

  • RP Controller Onboard BLE
  • Geräteverbindung
  • Verbinden mit einem Controller mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter