earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Collegamento a un dispositivo tramite WiFi

Collegati a un dispositivo per iniziare tutte le attività di messa in servizio.

Mostra di più
action_close

Quando ci si connette a una rete nel sito di lavoro, il dispositivo dell'applicazione mobile Commission deve avere un indirizzo IP dinamico o statico.

Per maggior informazioni, consulta Connessione e acquisizione di un indirizzo IP .

Opzioni di acquisizione IP

Piattaforma

Indirizzo

Android

DHCP, statico

iOS (Apple)

DHCP, statico

Windows 10

DHCP, statico, indirizzamento link-local

Avviso

Se un dispositivo di rete non riesce a trovare un server DHCP, il dispositivo esegue un'autoconfigurazione e assegna a se stesso un indirizzo IP locale di collegamento.

Per maggior informazioni, consulta Collegamento al controller singolo BACnet/IP tramite cavo .

Ci sono un totale di 65.023 indirizzi IP utilizzabili, che vanno da 169.254.1.0 a 169.254.254.255.

Per maggior informazioni, consulta BACnet/IP Controller Commissioning Scenarios .

Selezione dell'interfaccia di rete

Per utilizzare l'applicazione mobile Commission su un dispositivo mobile con più di un'interfaccia di rete, è necessario selezionare l'interfaccia che verrà utilizzata. Per fare ciò, determina innanzitutto gli indirizzi IP disponibili per il dispositivo mobile. Puoi trovare l'indirizzo IP assegnato all'interfaccia selezionata visualizzando le impostazioni del dispositivo. Quindi seleziona l'interfaccia con l'indirizzo IP corretto.

Implementazione BBMD

Per utilizzare l'applicazione mobile Commission quando si è connessi in remoto alla rete del controller, l'applicazione può registrarsi come dispositivo esterno su BBMD. Per configurare l'applicazione mobile per la registrazione su BBMD, digitare l'indirizzo IP del BBMD in Indirizzo BBMD e quindi selezionare Collega .

Quando è presente un indirizzo IP in Indirizzo BBMD , l'applicazione mobile tenta di registrarsi con un BBMD a quell'indirizzo. Se il campo Indirizzo BBMD è vuoto, l'applicazione mobile si connette alla rete locale.

Per connettere l'applicazione mobile Commission in remoto, è necessario disporre di almeno un BBMD nella subnet a cui ci si sta connettendo. Per accedere all'intera rete BACnet internetwork remota, è necessario disporre di un set di BBMD in rete. Oltre a BBMD è necessario assicurarsi che la rete locale di cui il dispositivo mobile fa parte sia compatibile con la rete remota. In genere, è necessario disporre dell'accesso VPN alla rete remota.

Questo documento non ha lo scopo di istruire l'utente su come configurare un BBMD da utilizzare con l'applicazione mobile Commission. Per ulteriore assistenza nell'implementazione di BBMD con l'applicazione mobile Commission, consultare l'amministratore di sistema.

Collegarsi a un dispositivo tramite WiFi
  1. Nella pagina Collegamento , seleziona WiFi .

  2. Nella pagina Wi-Fi , nella pagina del menu a discesa Adattatore , seleziona l'indirizzo IP per il tuo adattatore wireless.

  3. Configura le seguenti caratteristiche opzionali:

  4. Seleziona Collega .

  5. Nella pagina Seleziona rete BACnet , l'applicazione mobile Commission seleziona automaticamente la rete locale. Se ti stai collegando a un sito remoto, seleziona la casella di spunta dell'apposita rete. Seleziona Trova i dispositivi .

  6. Nella pagina Elenco dispositivi , seleziona la casella di spunta vicino al dispositivo o ai dispositivi a cui vuoi collegarti. Per selezionare tutti i dispositivi elencati, seleziona Seleziona tutto .

    Avviso

    Per filtrare l'elenco dispositivi, seleziona l'icona Filtro e applica un filtro. Per maggior informazioni, consulta Filtra per elenco dispositivi .

  7. Seleziona Successivo .

A seconda che tu abbia scelto uno o più dispositivi nel passaggio 6, arriverai alle seguenti pagine:

Quando arrivi alla pagina Impostazioni dispositivo , la connessione a un singolo dispositivo è riuscita.

Quando arrivi alla pagina Scarica firmware , la connessione a più dispositivi è riuscita.

  • Collegamento dispositivo
  • Filtra per elenco dispositivi
  • Acquisizione IP e connettività