Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0
12/08/2019

Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración

Después de descargar el menú de configuración en el controlador, puede ver y modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración para completar el arranque del dispositivo.

Mostrar más
action_close

Los Menús de configuración son un grupo de objetos y valores prediseñados que hacen que las tareas de puesta en marcha del dispositivo sean más rápidas y sencillas. Los Menús de configuración se descargan y exportan de archivos de imágenes. Descargar un Menú de configuración a un controlador SmartX IP para poner en marcha el controlador.

Configurar flujo de trabajo de los controladores

Descarga la imagen de aplicación que contiene un Menú de configuración en un controlador SmartX IP para configurar un dispositivo. Use este flujo de trabajo para implementar el Menú de configuración utilizando la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico.

Para obtener más información, consulte Configurar controladores con el flujo de trabajo del Menú de configuración .

Descargar un Menú de configuración a un controlador SmartX IP

Descargue el menú de configuración al controlador SmartX IP para configurar el dispositivo.

Para obtener más información, consulte Descargar un Menú de configuración a un controlador SmartX IP .

Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración

Después de descargar el menú de configuración en el controlador, puede ver y modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración para completar el arranque del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración .

Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración
  1. Desde el Menú , pulse Menú de configuración .

  2. En el Menú de configuración, cambie cualquier valor de propiedades.

    Aviso

    La aplicación eCommission permite escribir únicamente en las propiedades de Valor actual y Conjunto de prioridades.

  3. Pulse Guardar .

  4. Para verificar un cambio del valor, pulse en el icono Actualizar . Los valores de la propiedad se actualizan cuando navega por los submenús.

    Aviso

    La aplicación eCommission muestra el valor actual de las entradas, salidas y objetos de valor del controlador. La aplicación eCommission no puede mostrar correctamente otros tipos de propiedades u objetos.

Ha completado la puesta en marcha del dispositivo para este controlador y puede seguir realizando la configuración del dispositivo en otros controladores SmartX IP.

  • Menú de configuración