earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2
13/08/2019

Configurar controladores con el flujo de trabajo del Menú de configuración

Descarga la imagen de aplicación que contiene un Menú de configuración en un controlador SmartX IP para configurar un dispositivo. Use este flujo de trabajo para implementar el Menú de configuración utilizando la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico.

 
action_zoom_plus_stroke Configurar controladores con el flujo de trabajo de la aplicación eCommission
Figura: Configurar controladores con el flujo de trabajo de la aplicación eCommission
Transferir la imagen de aplicación

Transferir la imagen de aplicación a su dispositivo móvil o portátil con Windows 10

Para obtener más información, consulte Transferir un archivo de imagen de aplicación .

Conectarse al controlador

En la aplicación eCommission, conectarse al controlador.

Para obtener más información, consulte Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi .

Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador mediante Bluetooth .

Descargar la imagen de aplicación

Descargar la imagen de aplicación al controlador SmartX IP.

Para obtener más información, consulte Descargar un archivo de imagen a un controlador SmartX IP .

Descargar el Menú de configuración al controlador

Descargar el Menú de configuración al controlador SmartX IP

Para obtener más información, consulte Descargar un Menú de configuración a un controlador SmartX IP .

Modificar los valores de la propiedad

Ver los valores de la propiedad y modificarlos si es necesario.

Para obtener más información, consulte Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración .

  • Menú de configuración
  • Transferir un archivo de imagen de aplicación
  • Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi
  • Conectarse a un controlador mediante Bluetooth
  • Descargar un archivo de imagen a un controlador SmartX IP
  • Descargar un Menú de configuración a un controlador SmartX IP
  • Modificar las propiedades del dispositivo desde el menú de configuración