您可以使用低功耗蓝牙 (BLE) 连接到 RP 和 MP 控制器。使用 BLE 时,您可以在配置 IP 网络基础设施之前调试 BACnet/IP 控制器,还可以更快、更高效地进行现场调试。
使用 RP 控制器时,您可以使用其板载 BLE 或 BLE 适配器和 SpaceLogic 传感器进行连接。通过 RP-C 板载 BLE,您只需登录 Commission 移动应用并在连接屏幕上单击
蓝牙
,即可一次连接到一个控制器。然后在
蓝牙设备
页面上,您就可以发现一个设备并进行连接。
有关更多信息,请参阅 通过蓝牙连接至控制器
.
使用 RP-C 板载 BLE 时,您可以启用访问,这样 BLE 无线电就可以宣布它存在,让用户发现并连接它。同样,您也可以禁用广告,防止 BLE 无线电发布广告,并阻止任何用户连接。
有关更多信息,请参阅 Enabling Bluetooth Access Using the Onboard BLE in the RP Controller
.
注释:
有三种模式可以启用 RP-C 板载 BLE:
在刚出厂的 RP-C 控制器中,板载 BLE 处于启用状态,并且一直在发布广告。当 RP-C 托管在自动化服务器下时,板载 BLE 被禁用。您可以使用 WorkStation 重新启用 BLE,以便与 Engage 移动应用一起使用。然而,在为 Engage 移动应用重新启用 BLE 之前,您必须执行以下操作:
Engage 移动应用使用 BLE 与 BACnet/IP 控制器通信。建议您在第一次使用后不要再使用默认 PIN 码。您可以在 RP 控制器中配置用于访问 BLE 的 PIN 码。
有关更多信息,请参阅 Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN
.
Engage Occupant 应用程序 BLE 过滤器
RP-C 调试活动完成后,请确保通过关闭 BLE 接口来保护控制器。当控制器托管在 AS-P 下时,这将自动发生。如果您计划使用 Engage 移动应用来调整由联网房间解决方案控制的空间中的舒适度,您应该准备好控制器,使其能够与 Engage 移动应用进行安全通信。为此,您必须在 Commission 移动应用程序中同时开启 BLE 和
Engage Occupant 应用程序 BLE 过滤器
属性。您可以在 Commission 移动应用程序中配置 Engage Occupant 应用程序 BLE 过滤器属性。
Commission 移动应用为实现安全通信而配置 RP-C,并确保只有绑定到控制器用户应用菜单的属性才能通过 BLE 接口进行读写。
有关更多信息,请参阅 Engage Mobile Application Menu Value Configuration
.。
对于来自 BLE 接口的通信量,所有其他命令都被禁用。因此,当 RP-C 处于这种安全状态时,诸如 Commission 移动应用等应用程序将不再通过 BLE 工作。要恢复通过 BLE 对 Commission 移动控制器移动应用的调试级访问,您需要建立与 RP-C 的 IP 网络连接来关闭 Engage Occupant 应用程序过滤器。
本表总结了过滤器的行为。
开启过滤器时…
|
关闭过滤器时
|
您不能用 BLE 连接到 Commission 移动应用程序
|
您可以用 BLE 连接到 Commission 移动应用程序
|
您可以通过 IP 连接到 Commission 移动应用程序
|
–
|
您可以使用 Engage 移动应用
|
您可以使用 Engage 移动应用
|
使用 RP-C 板载 BLE 和 BLE 适配器时,您可以发现一个 RP 控制器或适配器并进行连接。连接后,会出现
蓝牙设备管理
页面,如果您还没有与控制器配对,系统会提示您输入 PIN 码。如果您已经配对,系统不会提示您输入 PIN 码。
在 BLE 适配器中,蓝牙设备管理页面允许您查看设备的属性,包括名称、类型和序列号等。您还可以在这里更新适配器固件和更改 PIN 码。
有关更多信息,请参阅 更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件
.
有关更多信息,请参阅 更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码
.
相反,在 WorkStation 中您可以更改 RP-C 板载 BLE PIN 码,并通过下载操作更新控制器固件。
有关更多信息,请参阅 Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN
.
本表简要说明并总结了 RP-C 板载 BLE 与 BLE 适配器之间的主要异同。
板载 BLE
|
BLE 适配器
|
相似之处:
相同的配对过程
使用蓝牙设备页面发现控制器或适配器
|
不同之处:
|
|
通过 WorkStation 配置 PIN 码
|
在 Commission 移动应用中配置 PIN 码
|
使用控制器固件下载进行功能更新
|
使用 Commission 移动应用进行无线固件更新
|
广告一经启用就启动
|
只有在按下适配器按钮后才启动广告
|
提供更快的 BLE 连接
|
由于传感器总线速度限制,连接速度较慢
|