earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Borrar la lista de los nombres para mostrar y las direcciones IP de los servidores

Se borra la lista de los nombres para mostrar y direcciones IP de los servidores cuando no se necesita más el contenido.

Mostrar más
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Iniciar sesión en WorkStation

Puede iniciar sesión en WorkStation con sus credenciales actuales de Windows, como otro usuario de Windows o como usuario de EcoStruxure Building Operation. El administrador del sistema le asigna un tipo de usuario con el que iniciará sesión.

Para iniciar sesión en WorkStation usando una cuenta de EcoStruxure Building Operation, tiene que conocer la siguiente información de cuenta:

  • Nombre de usuario

  • Contraseña

  • Dominio

  • EcoStruxure BMS server

Para iniciar sesión en WorkStation usando una cuenta de Windows, tiene que conocer el servidor EcoStruxure BMS.

La información de la cuenta, para la cuenta de EcoStruxure Building Operation y la de Windows, la proporciona el administrador del sistema.

Aviso

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation.

Recordarme en este equipo

Para iniciar sesión más rápidamente en WorkStation, la función Recordarme rellena automáticamente su nombre de usuario, contraseña, dominio y servidor. Los usuarios de Building Operation y Windows pueden usar la función Recordarme.

Añada un nombre de muestra de la dirección del servidor

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Iniciar sesión en WebStation

Para iniciar sesión en WebStation, tiene que conocer la siguiente información de la cuenta:

  • Nombre de usuario

  • Contraseña

  • Dominio

  • EcoStruxure BMS server

La información de la cuenta la proporciona el administrador del sistema.

Para borrar la lista de los nombres para mostrar y las direcciones IP de los servidores
  • En la ventana de WorkStation , en el desplegable de direcciones del servidor, haga clic en el botón Eliminar todo

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

El cuadro desplegable de direcciones del servidor está en blanco.

  • Iniciar sesión en WorkStation o WebStation
  • Ventana de Building Operation WorkStation
  • Nombres para mostrar y direcciones IP del cuadro desplegable de servidores
  • Inicio de sesión en WorkStation como usuario de EcoStruxure Building Operation
  • Inicio de sesión en WorkStation usando su cuenta de usuario de Windows
  • Inicio de sesión en WorkStation como otro usuario de Windows
  • Cómo guardar detalles de inicio de sesión
  • Añadir un nombre para mostrar de la dirección del servidor
  • Editar el nombre para mostrar de la dirección del servidor
  • Borrar el nombre para mostrar y la dirección IP de un servidor
  • Importar una lista de los nombres para mostrar y las direcciones IP de los servidores
  • Exportar la lista de los nombres para mostrar y las direcciones IP de los servidores