earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
10/11/2020

Crear una lista de registro de tendencias múltiples en WebStation

Se crea una lista de múltiples registros de tendencias para mostrar los valores de varios registros de tendencias en una lista, de modo que se puedan comparar los valores.

Mostrar más
action_close

A trend log list displays all values in the trend log in a list.

En la lista de registro de tendencias, podrá realizar las siguientes tareas:

  • Ver todos los valores y sus tiempos de retraso.

  • Añadir y editar registros, por ejemplo, si sabe que algunos registros pueden ser erróneos o faltar.

  • Exportar valores como un archivo Excel.

  • Exportar valores como un archivo xml.

  • Ver los cambios en el registro medidor.

  • Ver eventos

  • Cambiar los ajustes.

 
action_zoom_plus_stroke Lista de registro de tendencias en WebStation
Figura: Lista de registro de tendencias en WebStation

Para crear una lista de registro de tendencias múltiples en WebStation
  1. En WebStation, haga clic con el botón derecho del ratón en el registro de tendencias.

  2. Haga clic en el elemento Crear tendencia y después hacer clic en Lista de registro de tendencias múltiples .

  3. Haga clic en Guardar .

  4. Indique un nombre para el registro de tendencias múltiples .

  5. Haga clic en Aceptar .

  6. En la barra de herramientas Lista de registro de tendencias múltiples , haga clic en el botón Preferencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. Haga clic en Preferencias .

  8. Haga clic en Añadir .

  9. Busque y seleccione las listas de registro de tendencias que desea comparar.

  10. Haga clic en Seleccionar .

  11. Haga clic en el botón Editar para configurar la lista de registro de tendencias.

  12. Haga clic en Aceptar .

  • Listas de registro de tendencias en WebStation
  • Vista Lista de registro de tendencias
  • Barra de herramientas de la lista de registro de tendencias en WebStation
  • Apertura de una lista de registro de tendencias
  • Función Contador
  • Gestionar la sustitución de contador