earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
1
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-IO , RP-V
Funktionen: BACnet, Technik
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13.08.2024

Commission

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationVerbindungsoptionen arrow1_rotationSpezifikationen
 
action_zoom_plus_stroke Commission mobile App
Abbildung: Commission mobile App

Einleitung

Die EcoStruxure Building Commission App ist dazu ausgelegt, Technikern bei der effizienten Inbetriebnahme von SpaceLogic BACnet/IP-Geräten, RP-Controller-Erweiterungsmodulen und EasyLogic BACnet MS/TP-Geräten zu helfen. Mit der Commission App können mobile Geräte, wie Smartphones und Tablets, verwendet werden, um Controller in Betrieb zu nehmen und zu testen, ohne dass EcoStruxure BMS-Server angeschlossen werden müssen Dies spart Zeit und Kosten. Um die Durchführung der Arbeit zu bestätigen, stehen diverse Prüfberichte zur Verfügung.

Über Bluetooth kann eine Verbindung zu einzelnen BACnet/IP Controllern hergestellt werden. Über WLAN oder per Ethernet-Kabel kann die Verbindung zu einem Netzwerk von BACnet/IP-Controllern auf dem lokalen Netzwerk hergestellt werden.

Die Nutzung der Commission App ist kostenlos und erfordert keine zusätzliche Lizenz. Sie ist zur Verwendung mit Android, iOS (Apple) und Microsoft Windows 10 und Windows 11-Geräten ausgelegt und kann von Google Play, dem Apple App Store und vom Microsoft Store heruntergeladen werden.

Die Anmeldung erfolgt mit den Schneider Electric Extranet Daten. Nach der Anmeldung kann die App ohne Internetverbindung genutzt werden. Ohne Internetzugang ist ein Nutzerwechsel nicht möglich. Durch die Offline-Nutzung ist der sichere Zugang zu kritischen Anlagen gewährleistet.

Funktionen

The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:

  • Use of BACnet to discover and connect

  • Configure network communication settings

  • View status information and diagnostic files

  • Download application image files

  • Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)

  • Perform a restart

  • Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*

  • Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*

  • Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*

  • Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus

  • Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers

  • Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.

  • Provide feedback direct from the mobile application

* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.

Controller-Listen erstellen

 
action_zoom_plus_stroke
Die Commission App erlaubt dem Benutzer, eine Liste von BACnet/IP- und BACnet MS/TP-Geräten zu erstellen, indem er das Datenmatrix-Symbol auf dem abreißbaren Etikett der Geräte mit der Kamera des mobilen Geräts scannt. Die hieraus resultierende Liste zeigt den Modellnamen und die individuelle Seriennummer jedes Controllers. Darüber hinaus werden vom Nutzer eingetragene Änderungen sowie Kommentare aufgezeichnet und angezeigt. Diese Liste kann als CSV-Datei exportiert werden.

Geräteeinstellungen

 
action_zoom_plus_stroke
Die Commission App erlaubt die einfache Erkennung von BACnet/IP-Controllern über ein IP-Netzwerk oder eine Bluetooth Verbindung. Diese Liste kann mit Filtern versehen werden, um eine gewünschte Teilmenge dieser Geräte anzuzeigen. Die Suchansicht erlaubt dem Benutzer die einfache Identifizierung und Auswahl eines Controllers, um die Konfiguration zu betrachten oder zu verändern, einschließlich dem Standort des Controllers und den BACnet- und Netzwerkeinstellungen und um einen übergeordneten Server für den Controller festzulegen.

Image und Firmware herunterladen

 
action_zoom_plus_stroke
Mit der Commission App kann der Benutzer eine von der WorkStation kopierte oder von der EcoStruxure BMS Anwendungsseite heruntergeladene Anwendungs-Imagedatei auf ein BACnet/IP- oder BACnet MS/TP-Gerät herunterladen. Diese Funktion ist besonders in jenen Fällen hilfreich, in denen Regelanwendungen nicht normal über die WorkStation heruntergeladen werden können, da die Systeminfrastruktur noch nicht fertiggestellt oder nicht anderweitig zugänglich ist.

Der Benutzer kann Firmware auf mehrere BACnet/IP-Geräte über eine IP-Verbindung herunterladen. Dies ist nützlich, wenn ein Anwendungs-Image einer neueren Firmware-Version zugewiesen wird.

Abgleich der Volumenströme

 
action_zoom_plus_stroke
Mit der Commission App kann der Benutzer auf einen intuitiven Arbeitsablauf zugreifen, mit dem ein Volumenstrom-Abgleich durchgeführt werden kann, ohne programmieren zu müssen. Die Commission App führt den Benutzer automatisch durch einen fünfstufigen Prozess. Manuelle Test-Befehle bieten die Flexibilität, um die Luftstromwerte effizient zu verifizieren und zu steuern. Nach dem Abgleich kann ein Bericht im HTML-Format für eine oder mehrere VVS-Einheiten generiert werden. Die während der Generierung des Ausgleichs erzeugten Ausgleichsparameter werden im übergeordneten Server gespeichert, was den Austausch des Controllers erleichtert, wenn dies erforderlich ist. Darüber hinaus erstellt die Commission App eine Protokolldatei im MP-V- oder RP-V-Controller, in der bei dem Volumenstromabgleich ausgeführte Schritte automatisch gespeichert werden. Dieses Protokoll kann in WorkStation betrachtet werden.

E/A-Test

 
action_zoom_plus_stroke
Nach der Verdrahtung der physikalischen Eingänge und Ausgänge der BACnet/IP-oder BACnet MS/TP-Geräte kann der Benutzer, einen E/A-Test durchführen, um zu verifizieren, dass die Verdrahtung korrekt vorgenommen wurde und dass die physikalischen Ein- und Ausgänge vorschriftsmäßig funktionieren.

Während des E/A-Tests wird im Gerät ein Bericht im Hintergrund generiert. In diesem Bericht werden alle ausgefallenen Verbindungen identifiziert, so dass diese behoben werden können. Wenn der Checkout abgeschlossen ist, können Sie den Bericht in der WorkStation anzeigen. Dieser Bericht kann als Aufzeichnung des Test-Fortschritts während der Installation eines Projektes dienen.

Bei SpaceLogic RP-Controllern kann der Benutzer einen E/A-Test des RP-Controller-Raumbusses durchführen, um die korrekte Kommunikation über den Raumbus zwischen dem RP-Controller und den zugehörigen Erweiterungsmodulen des RP-Controllers zu prüfen. Falsche Modultypen oder falsche Adressen können so identifiziert werden. Nach der Verdrahtung der physischen Ein- und Ausgänge der Erweiterungsmodule des RP-Controllers, können Sie die folgenden Aufgaben an den verschiedenen Modulen durchführen:

  • DALI-Lichtmodule: Finden, Signalisieren und Zuordnen von DALI-Leuchten und Eingabegeräten zu den logischen Softwarepunkten sowie Testen einzelner Leuchten

  • 0-10-V-Lichtmodule: einzelne Leuchten testen

  • Jalousienmodule: Jalousien kalibrieren und testen

  • Relaismodul: Ausgänge testen

Der Benutzer kann Modbus-Geräte in Betrieb nehmen und deren Online-/Offline-Status festlegen.

Bei Anwendungen mit SpaceLogic RP-Controllern kann der Benutzer Zigbee-Geräte in Betrieb nehmen, indem er sie entweder mit einem Standard-Sicherheits-, Hochsicherheits- oder VingCard-Netzwerk verbindet, sie Controller-Objekten zuordnet und ihren Online-/Offline-Status bestimmt.

Objekte durchsuchen

 
action_zoom_plus_stroke
Die Commission App kann zur Ansicht sämtlicher Objekte innerhalb einer ausgewählten BACnet/IP-Controller-Anwendung verwendet werden, wodurch der Benutzer diese Objekte nach Bedarf betrachten und bearbeiten kann.

Konfigurationsmenü

 
action_zoom_plus_stroke
Die Commission App ermöglicht dem Benutzer, einen Controller in Betrieb zu nehmen und seine Sollwerte und Werte über die Funktion Konfigurationsmenü schnell zu konfigurieren. In der WorkStation können mehrere Konfigurationsmenüs erstellt werden, wobei jedes Konfigurationsmenü einen Satz vorkonfigurierter Eigenschaften beinhaltet. Konfigurationsmenüs werden als ein Anwendungsimage gespeichert, das der Benutzer auf den Controller herunterladen kann.

Diagnosedateien

 
action_zoom_plus_stroke
Die Commission App erlaubt dem Benutzer, den BACnet/IP- und BACnet MS/TP-Gerätebericht, das Fehlerprotokoll oder den Crash-Bericht des BACnet/IP-Geräts zu betrachten und zu exportieren, um diese zur Fehlerbehebung oder für die Kommunikation mit dem Produkt-Support zu verwenden.

Geräteneustart

 
action_zoom_plus_stroke
Unter Verwendung der Funktion Geräteneustart der Commission App kann der Benutzer einen Warmstart oder Kaltstart des BACnet/IP-Geräts durchführen.

Verbindungsoptionen

Sie können aus zahlreichen unterschiedlichen Optionen wählen, um die Commission App mit einem oder mehreren BACnet/IP-Geräten zu verbinden.

Bluetooth-Verbindung über Adapter

Mit dem SpaceLogic Bluetooth-Adapter kann die Commission App über Bluetooth mit einem BACnet/IP-Gerät verbunden werden. Sie stecken den Adapter in die Seite eines SpaceLogic Sensors, der an den Sensorbus des Controllers angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter SpaceLogic-Sensoren – SXWS-Sensoren für MP- und RP-IP-Controller – Technisches Datenblatt

 
action_zoom_plus_stroke SpaceLogic Bluetooth-Adapter
Abbildung: SpaceLogic Bluetooth-Adapter
Bluetooth-Verbindung direkt zum RP-Controller

Mit der mobilen Commission App können Sie sich über die Onboard-Bluetooth-Konnektivität des Controllers direkt mit einem RP-Controller verbinden. Standardmäßig gibt der Controller seinen Namen, seine Modellnummer und seine individuelle Seriennummer an. Weitere Informationen finden Sie in dem Datenblatt des RP-C und RP-V.

WLAN-Verbindung

Die Commission App kann auch über einen WLAN-Router oder einen drahtlosen Access Point mit einem einzelnen BACnet/IP-Gerät oder mit einen Netzwerk von BACnet/IP-Geräten im lokalen Netzwerk verbunden werden.

Kabelgebundene Ethernet-Verbindung

Ein mobiles Gerät, auf dem die Commission App läuft, kann über ein Ethernet-Kabel mit einem einzelnen BACnet/IP-Gerät oder mit einem Netzwerk von BACnet/IP-Geräten im lokalen Netzwerk verbunden werden.

Spezifikationen

Commission mobile App
Hardware- und Softwareanforderungen
Hardware
Android phones and tablets
  
Apple iPhones and iPads
  
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
Operating systems
Android 8. 1 (Oreo) and later
  
Apple iOS 11.2 and later
  
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
  
Microsoft Windows 11
Compatibility
MP controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 2.0.1 and later
RP-C communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Configuration Menu support
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Bluetooth connectivity
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
RP controller expansion module support
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
RP-V-Kommunikation
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
MS/TP-Kommunikation über Bluetooth-Konnektivität
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
EasyLogic RP-V-Kommunikation
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.3 and later
EasyLogic RP-C-, MP-C- und RP-IO-Kommunikation
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 and later
IP-Verbindungssicherheit
Der Benutzer selbst ist dafür verantwortlich, dass eine gesicherte IP-Verbindung zur Anlage besteht.
SpaceLogic Bluetooth-Adapter
Electrical
DC input power consumption
Maximum 0.25 W
DC input supply voltage
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
Kommunikation
Wireless-Kommunikation
Bluetooth ® 4.2 Low Energy compliant
  
Bluetooth ® 5 Advertising
  
Frequency: 2.4 GHz
  
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
SpaceLogic-Kommunikation
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
Operation environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Humidity
Maximum 95 % RH non-condensing
Mechanical
Dimensions
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
Weight
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
Agency compliances
EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
Radio
EN 300 328 V2.2.0
Safety standards
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
FCC ID
QOQ11
ISED certification number
IC: 5123A-11
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
38.4 MHz
SRAM (embedded)
32 KB
Flash memory (embedded)
256 KB
Flash memory (serial)
1 MB
Status indicator
LED (blue)
Button
Momentary push-button switch
Compatibility
Commission mobile application
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
BACnet/IP Controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
Part numbers
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • SpaceLogic IP-IO