earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: RP-V
Funktionen: Technik, Hardware
Produktversion: 7.0
24.04.2025

SpaceLogic RP-V Advanced

 
action_zoom_plus_stroke RP-V-5A
Abbildung: RP-V-5A

Einleitung

Der SpaceLogic* RP-V ist ein für Räume vorgesehener frei programmierbarer, IP-basierter Mehrzweck-Feldcontroller, der für VAV-Kühl- und Heizanwendungen bestimmt ist. Der RP-V hat einen integrierten Controller, einen Klappenantrieb und einen Luftstromsensor in einem einzigen kompakten Paket zur einfachen Installation. Der RP-V kann entweder als ein alleinstehender BACnet/IP-Controller, BACnet/SC-Knoten oder als Teil eines EcoStruxure BMS mit einem SpaceLogic AS-P- oder AS-B-Server oder mit einem Enterprise Server als übergeordneten Server verwendet werden. Der RP-V kann auch durch die EcoStruxure Building Operation-Software erneut konfiguriert werden, um BACnet MS/TP anstatt BACnet/IP zu unterstützen. Der RP-V hat einen drahtlosen Chip, der die Inbetriebnahme des Controllers mit der Commission App ermöglicht und es den Nutzern erlaubt, die Raumkomfort-Einstellungen mit ihren Smartphones mit der Engage App zu ändern. Der RP-V ist in zwei Modellen mit unterschiedlichen E/A-Anzahlen erhältlich. Webservices ermöglicht den direkten Webzugang zum RP-V, was den Controller zu einem offenen IoT-Hub im Raum oder im Bereich macht.

Der RP-V hat die folgenden Funktionen:

  • IP-fähig mit Dual-Port-Ethernet-Switch

  • BACnet/SC-Knoten

  • Integrierter Klappenantrieb mit Feedback-Signal

  • Drehmoment von 10 Nm (88,5 lbf.in)

  • Werkseitig kalibrierter Luftstromsensor

  • Vielseitiger E/A-Mix

  • Integrierte isolierte Stromversorgung

  • Wireless-Konnektivität

  • Erweiterte Überwachung

  • Zwei konfigurierbare RS-485-Ports

  • Sensorbus für Raumsensoren

  • Raumbus für vernetzte Raumlösungen

  • Modbus RTU-Sub-Netzwerk

  • BACnet MS/TP-Support (Adapter erforderlich)

  • Engage App für Raumkomfort-Einstellungen

  • Commission App für die Inbetriebnahme des Controllers vor der BMS Installation

  • Kompletter EcoStruxure Building Operation-Software-Support mit effizienten Engineering Tools

  • Webservices durch RESTful API

  • Aktualisierung mit signierter Firmware

IP-Konnektivität, flexible Netzwerktopologien und Unterstützung für BACnet/SC-Anwendungen

The BACnet/IP controllers are based on open protocols that simplify interoperability, IP configuration, and device management, and can be enabled as BACnet/SC nodes for increased cybersecurity:

  • IP addressing

  • BACnet/IP or BACnet/SC communications

  • DHCP for easy network configuration

The BACnet/IP controllers have a dual-port Ethernet switch, which enables flexible network topologies:

  • Star

  • Daisy chain

  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ring

In a star topology, the controller and the parent EcoStruxure BMS server are individually connected to an Ethernet switch. Daisy-chain multiple controllers together to reduce installation time and cost. When using a ring network topology, in the event of a broken IP network or a non-operational controller, RSTP will enable rapid identification of the location of the detected error while maintaining communication with the controllers on either side of the break.

BACnet/SC (Secure Connect-)Unterstützung

The BACnet/IP controllers support BACnet/SC applications as a BACnet/SC node. This allows the controllers to be used in a BACnet/SC network, which allows secure transport of BACnet traffic and information between BACnet/SC devices over private and public networks without the need for BBMDs, VLANs, and VPNs, because the BACnet/SC protocol uses WebSocket technology and TLS 1.3 encryption. In addition, BACnet/SC uses certificate management to help ensure only those devices authorized to be on a BACnet/SC network can operate on that network.

Modelle mit einem vielseitigen E/A-Punktmix

Die RP-V Advanced-Reihe wird in zwei Modellen mit unterschiedlichen Anzahlen von E/A-Datenpunkten und einer vielseitigen E/A-Datenpunkt-Kombination angeboten, die zu einer breiten Palette von VAV-Anwendungen passen. Die universellen Eingänge/Ausgänge sind sehr flexibel und können als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden.

Tabelle: I/O Point Types by RP-V Models

I/O Point Types

RP-V-4A

RP-V-5A

Universal I/O

Type Ub

4

2

Solid-state relay outputs

(MOSFET)

-

3

Tabelle: Configurations by I/O Point Types

Configurations

Universal I/O

Type Ub

Solid-state Relay Outputs

(MOSFET)

Digital inputs

yes

-

Counter inputs

yes

-

Supervised inputs

yes

-

Voltage inputs

(0 to 10 VDC)

yes

-

Current inputs

(0 to 20 mA)

yes

-

Temperature inputs

yes

-

Resistive inputs

yes

-

Voltage outputs

(0 to 10 VDC)

yes

-

Digital outputs

-

yes

Digital pulsed outputs

-

yes

PWM outputs

-

yes

Tristate outputs

-

yes

Tristate pulsed outputs

-

yes

Universal-Ein- und Ausgänge

The universal inputs/outputs are ideal for any mix of temperature, pressure, flow, status points, and similar point types in a building control system.

As counter inputs, the universal inputs/outputs are commonly used in energy metering applications. As supervised inputs, they are used for security applications where it is critical to know whether or not a wire has been cut or shorted. These events provide a separate indication of alarms and events in the system.

For all analog inputs, maximum and minimum levels can be defined to automatically detect over-range and under-range values.

The universal inputs/outputs are capable of supporting analog outputs of type voltage outputs. Therefore, the universal inputs/outputs support a wide range of devices, such as actuators.

Only devices with safe extra low voltage equipment (SELV/PELV) inputs/outputs should be connected to the universal inputs/outputs.

SSR-Ausgänge

The solid-state relay (SSR) outputs can be used in many applications to switch 24 VAC or 24 VDC on or off for external loads such as actuators, relays, or indicators. SSRs are silent and are not adversely affected by relay contact wear.

Integrierter Klappenantrieb mit Feedback-Signal

Der integrierte Klappenantrieb erlaubt eine vereinfachte Installation des RP-V direkt über der Klappenwelle. Dies bedeutet, dass keine separate Installation, Verdrahtung und Positionierung des Klappenmotors erforderlich sind. Der RP-V verwendet die gleiche Antriebsmechanik wie der MP-V und viele Schneider Electric VAV-Controllermodelle der Produktreihen Andover Continuum, TAC Vista und TAC I/A Serie. Über das Feedback-Signal vom Antrieb kann man die exakte Stellung der Klappe bestimmen. Der Antrieb verfügt darüber hinaus über einen Drucktaster für die manuelle Positionierung der Klappe während der Inbetriebnahme.

Werkseitig kalibrierter Luftstromsensor

The factory-calibrated air flow sensor uses a micro-flow channel integrated with the sensor chip that requires only a small air flow from the velocity probe. The sensor requires no maintenance and a minimum of field adjustments.

Integrierte isolierte Stromversorgung

The RP-V controller has a built-in power supply designed to accommodate 24 VAC input power. The AC power input (L and N) is galvanically isolated from the electronics. This minimizes the risk of damage due to earth currents and permits the input power to be wired without concern for AC polarity matching. With the isolated AC power input, you can use a central transformer for many RP-Vs, instead of one transformer for each RP-V, to reduce installation costs.

Wireless-Konnektivität

Der RP-V ist ein Bluetooth Low Energy (BLE-)fähiges Produkt. Sie können diese Wireless-Konnektivitätsoption verwenden, um den RP-V mit einem Smartphone oder einem Tablet zu verbinden, auf dem die Commission App und die Engage App für Raumkomfort-Einstellungen läuft.

Through Wireless Adapter - Advanced connected to the host USB port, Zigbee TM wireless connectivity can be enabled for the RP controller. The controller can extend its point count through the Zigbee wireless network and bring flexibility in your applications. The RP controller equipped with the adapter is a Zigbee Certified Product that is compliant with Zigbee 3.0. For more information on the adapter and supported wireless devices, see the Wireless Adapter - Advanced Specification Sheet.

Erweiterte Überwachung

The BACnet/IP controllers support local trends, schedules, and alarms, enabling local operation when the controller is offline or used in standalone applications.

The battery-free power backup of the memory and real-time clock helps prevent data loss and allows seamless and quick recovery after a power disruption.

In WorkStation, you update the firmware of multiple BACnet/IP controllers at the same time and with minimum down time. The EcoStruxure BMS server keeps track of the installed firmware to support backup, restore, and replacement of the controllers and sensors. The server can host controllers of different firmware versions.

Zwei konfigurierbare RS-485-Ports

Der RP-V-Controller verfügt über zwei konfigurierbare RS-485-Ports, die für die Unterstützung drei verschiedener Netzwerkarten konfiguriert werden können.

  • Sensor-Bus

  • Raum-Bus

  • Modbus-Netzwerk

The controller can host two networks, but only one of each network type.

One of the RS-485 ports can alternatively be configured to support BACnet MS/TP network communication with the automation server, instead of BACnet/IP. For more information, see section “BACnet MS/TP support”. The other RS-485 port can then be configured to support either sensor bus, room bus, or Modbus network.

Sensor-Bus für Raumsensoren

The BACnet/IP controllers provide an interface designed for the SpaceLogic Sensor family of living space sensors. The SpaceLogic Sensor devices offer an efficient way to sense the temperature, humidity, CO 2 , and occupancy in a room. The SpaceLogic Sensor devices are available with different combinations of sensor types and various covers and user interface options, such as touchscreen, setpoint and override buttons, and blank covers. For more information, see the SpaceLogic Sensors - SXWS Sensors for MP and RP IP Controllers - Specification Sheet.

 
action_zoom_plus_stroke SpaceLogic Sensorgeräte
Abbildung: SpaceLogic Sensorgeräte

The RP controller sensor bus provides both power and communications for up to four sensors that are daisy-chained using standard Cat 5 (or higher) cables. This maximum number of sensors that can be connected to a controller is regardless of the sensor model and the combination of cover and sensor base type:

  • Blank covers: Up to four sensors of any combination of sensor base types

  • 3-button and touchscreen covers: Up to four sensors of any combination of sensor base types

  • SpaceLogic LCD temperature sensors: Up to four sensors are supported

The maximum total length of the sensor bus is 61 m (200 ft). For more information, see the SpaceLogic Sensors - SXWS Sensors for MP and RP IP Controllers - Specification Sheet.

The RS-485 Power Adapter can be used for injecting 24 VDC from an external 24 VDC power supply to the bus. For more information, see the RS-485 Adapters Specification Sheet.

Raum-Bus für vernetzte Raumlösungen

The RP controller room bus allows RP controller expansion modules to be connected to the controller for people counting, motion detection, luminosity and sound pressure level measurements, Bluetooth Low Energy based applications, and control of electric lights and window blinds.

The RP-V Advanced controller room bus supports up to four connected RP controller expansion modules with the following restrictions:

  • Maximum of one DALI light module

  • Maximum of one SMI blind module

  • Maximum of two Multi-sensor or Insight-Sensor devices

Maximum total length of the room bus is 72 m (236 ft).

The RS-485 Power Adapter can be used for injecting 24 VDC from an external 24 VDC power supply to the bus. For more information, see the RS-485 Adapters Specification Sheet.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern des RP-Controllers.

Modbus RTU-Sub-Netzwerk

The RP controller Modbus network allows standard Modbus devices and the KNX Modbus gateway (RP-C-EXT-KNX) to be connected to the controller.

The Modbus RTU protocol is used for the communication. The RP controller acts as the Modbus client and the connected devices act as servers.

For connection to Modbus devices, it is recommended to use the non-isolated RS-485 adapter to provide screw termination. The adapter converts an RS-485 RJ45 interface to screw terminals. The adapter can be ordered from Schneider Electric. For more information, see the RS-485 Adapters Specification Sheet.

To connect the adapter, it is recommended that you use a Cat 5 (or higher) UTP cable with eight conductors and RJ45 connectors. The cable should be rated for the target environment and have a maximum length of 0.3 m (12 in.). The cable is not included and needs to be purchased separately.

The maximum number of Modbus devices that can be connected to an RP controller depends on the type of Modbus device and the number of Modbus registers.

The RP-V Advanced controller Modbus network supports up to 10 connected Modbus devices with the following restrictions:

  • Maximum of one KNX Modbus gateway (RP-C-EXT-KNX)

  • Maximum of 250 Modbus registers per network

64-bit Modbus registers are supported, which can be used in energy metering.

Modbus-Gerätetypen

Modbus device types are pre-configured Modbus applications for quick and easy Modbus device integration in EcoStruxure Building Operation solutions. For information on the Modbus devices supported using Modbus device types, see the document EcoStruxure Building - Modbus Device Integration - Supported Device Brochure.

BACnet MS/TP-Unterstützung

The RP controllers support both BACnet IP and MS/TP protocols. The controller can be configured to use either protocol. This feature enables both retrofitting of MNB and b3 BACnet devices while reusing parts of the existing cabling and equipment, as well as a later transition from the BACnet MS/TP (RS-485) network to an IP based network.

An RJ45 to screw terminal block adapter is required to connect the RP controller to the BACnet MS/TP network of the AS-P or AS-B server. The adapter can be ordered from Schneider Electric. The adapter is available in two models, with an isolated or non-isolated RS-485 interface. For more information, see the RS-485 Adapters Specification Sheet.

To connect the adapter, it is recommended that you use a Cat 5 (or higher) UTP cable with eight conductors and RJ45 connectors. The cable should be rated for the target environment and have a maximum length of 0.3 m (12 in.). The cable is not included and needs to be purchased separately.

In retrofit projects with MNB devices, the RP controllers can be mixed with MNB devices on the BACnet MS/TP network. The isolated adapter is used for connection of a controller. The adapter is connected to the RS-485 Com B port on the controller.

In retrofit projects with b3 BACnet devices, the RP controllers can be mixed with b3 BACnet devices on the BACnet MS/TP network. The non-isolated adapter is used for connection of a controller. The adapter can be connected to either the RS-485 Com A or Com B port on the controller.

In retrofit projects with only RP controllers on the BACnet MS/TP network, the non-isolated adapter is used for connection of a controller. The adapter can be connected to either the RS-485 Com A or Com B port on the controller.

Engage App

The Engage mobile application enables control of room temperature, fan speed, lights, and blinds/shades directly from a smartphone. A user can manage these settings when the application is connected to the RP controller.

The Engage mobile application is free and available for download from Google Play and Apple App Store.

For more information, see the Engage Specification Sheet.

Commission App

Die Commission App ist für die lokale Konfiguration, die Anwendung vor Ort, die Inbetriebnahme von BACnet/IP-Controllern und den Luftstromabgleich von VAV-Einheiten vorgesehen. Die App reduziert die Inbetriebnahmezeit, erlaubt Flexibilität bei der Durchführung des Projekts und minimiert Abhängigkeiten von der Netzwerk-Infrastruktur.

The mobile application is designed for use with Android, Apple (iOS), and Microsoft Windows 10 and Windows 11 devices. For more information, see the EcoStruxure Building Commission Specification Sheet.

 
action_zoom_plus_stroke Commission App
Abbildung: Commission App

Using the Commission mobile application, you can connect to one or many RP controllers. You can connect to a single RP controller using the controller's built-in Bluetooth connectivity or using the SpaceLogic Bluetooth Adapter connected to a SpaceLogic Sensor. Using a wireless access point or a network switch, you can connect to a network of RP controllers on the local IP network.

Gerätekonfiguration

With the Commission mobile application, you can easily discover BACnet/IP controllers on the IP network. You can change the configuration of each controller, including the BACnet and IP network settings, location, and parent server. To save engineering time, you can save common device settings and then reuse them for controllers of the same model.

Feldanwendung und E/A-Checkout

The Commission mobile application does not require an EcoStruxure BMS server or a network infrastructure to be in place. You can use the mobile application to load the controller application directly into the local BACnet/IP controller and deploy the controller. The controller application can be created offline using Project Configuration Tool or WorkStation. You can use the mobile application to change the behavior of an installed standard controller application, such as configuring temperature setpoints. You can also perform an I/O checkout to verify that the controller's I/O points are configured, wired, and operating correctly.

You can perform I/O checkout on the RP controller room bus to verify proper communication over the room bus between the RP controller and the associated RP controller expansion modules. Module type mismatches or address mismatches can then be resolved. After wiring the physical inputs and outputs of the RP controller expansion modules, you can perform the following tasks on the different modules:

  • DALI light modules: discover, wink, and associate DALI lights with the logical software points, and test individual lights

  • 0-10V light modules: test individual lights

  • Blind modules: calibrate and test blinds

  • Relay module: test outputs

Luftstromabgleich

Mit der Commission App können Sie Luftstromabgleichsverfahren von durch RP-Vs gesteuerten VAV-Einheiten durchführen. Ein intuitiver Arbeitsablauf führt Sie automatisch durch das Verfahren. Nach dem Abgleich können Sie einen Bericht im HTML-Format für eine oder mehrere VAV-Einheiten generieren. Die Ausgleichsparameter, die mit jedem RP-V im Parent-Server gespeichert verbunden sind, werden im Parent-Server gespeichert, wodurch der Austausch (sofern erforderlich) des Controllers erleichtert wird.

Kompletter EcoStruxure Building Operation-Software-Support

The power of the RP controller is fully realized when it is part of an EcoStruxure BMS, which provides the following benefits:

  • WorkStation/WebStation interface

  • Script and Function Block programming options

  • Device discovery

  • Engineering efficiency

  • Preconfigured BMS applications for HVAC and Connected Room Solutions

  • Zoning option

Schnittstelle zu WorkStation/WebStation

WorkStation and WebStation provide a consistent user experience regardless of which EcoStruxure BMS server the user is logged on to. The user can log on to the parent EcoStruxure BMS server to engineer, commission, supervise, and monitor the BACnet/IP controller and its I/O as well as its attached SpaceLogic Sensor devices. For more information, see the WorkStation and WebStation specification sheets.

Skript- und Funktionsblock-Programmieroptionen

The fully programmable RP and MP controller models have both Script and Function Block programming options. Existing programs can easily be reused between the EcoStruxure BMS server and the controller.

Geräteerkennung

The enhanced Device Discovery in WorkStation enables you to easily identify BACnet/IP controllers on a BACnet network and to associate the controllers with their parent server.

Engineering-Effizienz

The engineering and maintenance of BACnet/IP controllers can be done very efficiently using the EcoStruxure Building Operation reusability features. With these features, you can create library items (Custom Types) for a complete controller application that contains programs and all necessary objects such as trends, alarms, and schedules. The controller application in the Custom Types library is reusable across all controllers of the same model. You can use the controller application as a base for creating new controllers intended for similar applications. You can then edit the controller application, and the changes are automatically replicated to all controllers, while each controller keeps its local values.

WorkStation supports both online and offline engineering of BACnet/IP controllers. You can make the configuration changes online or use database mode to make the changes offline. In database mode, the changes are saved to the EcoStruxure Building Operation database so that you can apply the changes to the controllers later.

Project Configuration Tool enables you to perform all the engineering off site, without the need for physical hardware, which minimizes the time you need to spend on site. You can run the EcoStruxure BMS servers virtually and engineer the BACnet/IP controllers before you deploy your server and controller applications to the servers and controllers on site. For more information, see the Project Configuration Tool specification sheet.

Vorkonfigurierte BMS-Applikationen für HLK und vernetzte Raumlösungen

To improve engineering efficiency and standardize engineering practices, fully designed and tested controller applications are available at bms-applications.schneider-electric.com for use with the RP controllers. This library contains applications for different RP controller models and application types, such as fan coil units, VAV, ceiling solutions, lights and blinds. These preconfigured controller applications are packages that include all software programs, and for example graphics, alarms, and documentation such as functional specifications and I/O wiring schedules, that are needed for your projects. The online repository can be accessed using common web browsers on Windows PCs as well as mobile devices running Apple iOS 11.3 (or later) and Android 6.0 Marshmallow (or later).

 
action_zoom_plus_stroke Download-Seite für vorkonfigurierte BMS-Applikationen
Abbildung: Download-Seite für vorkonfigurierte BMS-Applikationen
Zoneneinteilung

The Zoning option for WorkStation and WebStation provides access to an interactive zoning tool that enables easy reconfiguration of Connected Room Solutions and flexibility when switching between zones. The WebStation zoning tool provides a graphical interface that enables quick editing of zones from any web browser device.

The RP-V-4A and RP-V-5A models models support up to two segments, which can be used to support rezoning in a building.

Webservices

The RP controller uses the RESTful API, which allows IT web services to easily interact with software applications. The flexibility of the RESTful API allows the RP controller to handle multiple types of input and return different data formats. With Web services, clients can read/write data (BACnet values) directly from/to the controller. Web services use resource methods GET, PUT, POST, and DELETE to access and use the data. HTTPS is used for communication between the client and the controller.

The Web services function is disabled by default. When enabled, it requires approximately 200 kB of RP controller memory.

Aktualisierung mit signierter Firmware

Using digitally signed firmware provides more secure upgrading of the device. During an upgrade, the device verifies that the firmware is authentic and uncompromised Schneider Electric firmware. If the device detects discrepancies in the authenticity or integrity of the firmware, it will reject the upgrade. Once the device is upgraded with signed firmware, all upgrades thereafter must be with a signed firmware version.

Tabelle: Artikelnummern für den RP-V Advanced

Produkt

Artikelnummer

RP-V-4A
SXWRPV4A10001
RP-V-5A
SXWRPV5A10001

Tabelle: Artikelnummern für RP-V-Zubehör

Produkt

Artikelnummer

Adapter for damper shaft diameter 9.5 mm (0.375 inch)
AM-135

In-line air filter

01-2100-272

Isolated RS-485 adapter
SXWISORS48510001
Non-isolated RS-485 adapter
SXWNISORS48510001
RS-485 power adapter
SXWNISORS485P10001
SpaceLogic Wireless Adapter - Advanced
SXWZBAUSB10001
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001

For more information on part numbers for Network Connectivity Accessories, see the Für weitere Informationen siehe Product Selection Guide - EcoStruxure Building ..

Spezifikationen

AC input
Type
Isolated Class 2 input
Nominal voltage
24 VAC
Operating voltage range
+/-15 %
Frequency
50/60 Hz
Maximum power consumption (RP-V-4A and RP-V-5A)
18 VA

Base Load Including All I/O

SpaceLogic Sensors on Sensor Bus

RP Controller Expansion Modules on Room Bus

USB

Total

7 VA

4.6 VA a

2 VA a

4.35 VA

18 VA

Power input protection
MOV suppression and internal fuse
Environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Maximum humidity
95 % RH non-condensing
Material
Plastic flame rating
UL94 V-0
Ingress protection rating
IP 20
Mechanical
Dimensions
168 W x 201 H x 65 D mm (6.6 W x 7.9 H x 2.6 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
1.132 kg (2.496 lb)
Installation
Over the damper shaft
Terminal blocks
Fixed
Compatibility
EcoStruxure BMS server communication
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
BACnet MS/TP network support
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.2 and later
Modbus 64-bit register support
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 and later
BACnet/SC network support
EcoStruxure Building Operation
version 6.0.1 and later
Agency compliances
Emission
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B
Immunity
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
ETSI EN 300 328 V2.2.2
Safety standards
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed a
FCC ID
DVE-RV1
ISED certification number
IC: 24775-RV1
Fire performance in air-handling spaces a
UL 2043
Real-time clock
Accuracy, at 25 °C (77 °F)
+/-1 minute per month
Backup time, at 25 °C (77 °F)
7 days minimum
Communication ports
Ethernet
Dual 10/100BASE-TX (RJ45), IEEE 802.3 compliant
USB
1 USB 2.0 host port (type-A), 5 VDC, 2.5 W
RS-485 port Com A
RS-485 (RJ45), 24 VDC
  
Maximum 3 W load per RS-485 port
  
Maximum 4 W total load for the two RS-485 ports
  
Transient voltage suppressors on communication and power signals
RS-485 port Com B
RS-485 (RJ45), 24 VDC
  
Maximum 3 W load per RS-485 port
  
Maximum 4 W total load for the two RS-485 ports
  
Transient voltage suppressors on communication and power signals
RS-485 transceiver characteristics
Transceiver type
Failsafe
  
Non-isolated
External biasing
None required
Total Unit Load (UL) per device
Maximum 0.5 UL
Communications
BACnet
BACnet/IP, port configurable, default 47808
  
BACnet/SC, port configurable, no default port
  
BACnet MS/TP, maximum bus length: 1200 m (4000 ft), maximum baud rate: 76800
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller), B-GW (BACnet Gateway) a
Wireless connectivity
Bluetooth Low Energy
Communication protocol
Bluetooth ® 5.1 Low Energy compliant
Frequency
2.402 to 2.480 GHz
Maximum output power
10 dBm
Maximum communication distance
Line-of-sight: 100 m (328 ft)
Antenna
Integrated antenna
RF connector for optional external antenna
SMA connector
External antenna (optional)
Restricted to the approved antenna type listed below (used in certification)

Manufacturer

Model (Part number)

Gain

Type

Impedance

Linx Technologies

ANT-2.4-WRT-MON-SMA

0.8 dBi

Monopole

50 ohm

CPU
Frequency
500 MHz
Type
ARM Cortex-A7 single-core
Internal SRAM
6 MB
NOR flash memory
48 MB
Memory backup
128 kB, FRAM, non-volatile
Damper actuator
Torque rating
10 Nm (88.5 lbf.in)
Stroke
0° to 90°, fully adjustable
Timing
Approximately 2 seconds/degree at 60 Hz and 2.4 seconds/degree at 50 Hz
Position indication
Visual indication
Damper position feedback
Yes
Manual override
Push-button clutch release
Damper shaft diameter
12.7 mm (0.5 inch) or 9.5 mm (0.375 inch)
  
Adapter kit AM-135 is required for 9.5 mm (0.375 inch) diameter shafts.
Damper shaft minimum length (from VAV box)
22.2 mm (0.875 inch)
Air flow sensor
Range
0 to 249 Pa (0 to 1 inH 2 O)
Resolution
0.0167 Pa (0.000067 inH 2 O)
Accuracy
±5% of reading (typical) at 25°C (77°F)
Universal inputs/outputs
Channels, RP-V-4A
4 Ub, Ub1 to Ub4
Channels, RP-V-5A
2 Ub, Ub1 to Ub2
Absolute maximum ratings
-0.5 to +24 VDC
A/D converter resolution
16 bits
Universal input/output protection
Transient voltage suppressor on each universal input/output
Digital inputs
Range
Dry contact switch closure or open collector/open drain, 24 VDC, typical wetting current 2.4 mA
Minimum pulse width
150 ms
Counter inputs
Range
Dry contact switch closure or open collector/open drain, 24 VDC, typical wetting current 2.4 mA
Minimum pulse width
20 ms
Maximum frequency
25 Hz
Supervised inputs
5 V circuit, 1 or 2 resistors
Monitored switch combinations
Series only, parallel only, and series and parallel
Resistor range
1 to 10 kohm
For a 2-resistor configuration, each resistor must have the same value +/- 5 %
Voltage inputs
Range
0 to 10 VDC
Accuracy
+/-(7 mV + 0.2 % of reading)
Resolution
1.0 mV
Impedance
1 Mohm
Current inputs
Range
0 to 20 mA
Accuracy
+/-(0.01 mA + 0.4 % of reading)
Resolution
1 μA
Impedance
47 ohm
Resistive inputs
10 ohm to 10 kohm accuracy
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistance in ohm
10 kohm to 60 kohm accuracy
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistance in ohm
Temperature inputs (thermistors)
Range
-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)
Supported thermistors
Honeywell
20 kohm
Type I (Continuum)
10 kohm
Type II (I/NET)
10 kohm
Type III (Satchwell)
10 kohm
Type IV (FD)
10 kohm
Type V (FD w/ 11k shunt)
Linearized 10 kohm
Satchwell D?T
Linearized 10 kohm
Johnson Controls
2.2 kohm
Xenta
1.8 kohm
Balco
1 kohm
Measurement accuracy
20 kohm
-50 to -30 °C: +/-1.5 °C (-58 to -22 °F: +/-2.7 °F)
  
-30 to 0 °C: +/-0.5 °C (-22 to +32 °F: +/-0.9 °F)
  
0 to 100 °C: +/-0.2 °C (32 to 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
10 kohm, 2.2 kohm, and 1.8 kohm
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 to -22 °F: +/-1.35 °F)
  
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 to +212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
Linearized 10 kohm
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 to -22 °F: +/-3.6 °F)
  
-30 to 0 °C: +/-0.75 °C (-22 to +32 °F: +/-1.35 °F)
  
0 to 100 °C: +/-0.2 °C (32 to 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
1 kohm
-50 to +150 °C: +/-1.0 °C (-58 to +302° F: +/-1.8 °F)
Voltage outputs
Range
0 to 10 VDC
Accuracy
+/-60 mV
Resolution
10 mV
Minimum load resistance
2.4 kohm
Source current
+4.2 mA
Sink current
-1 mA (0 to 0.4 VDC)
  
-4.2 mA (0.4 to 10 VDC)
Solid-state relay outputs, DO
Channels, RP-V-4A
0
Channels, RP-V-5A
3, DO1 to DO3
Output rating
Maximum 1.5 A load per output
  
Maximum 3 A total load for the 3 outputs
AC voltage range
Maximum 30 VAC
DC voltage range
Maximum 30 VDC
Commons
COM for DO1, DO2, and DO3
When the SSR outputs are used to switch AC, the common terminals can be connected to 0 to 30 VAC. When the SSR outputs are used to switch DC, the common terminals can be connected to -30 VDC to +30 VDC.
Common voltage range (AC)
0 to 30 VAC
Common voltage range (DC)
-30 to +30 VDC
Minimum pulse width
100 ms
Solid-state relay output protection
Transient voltage suppressor across each solid-state relay (SSR) output

Anschlüsse

For more information on wiring, see Hardware Reference Guide.

 
action_zoom_plus_stroke RP-V-4A
Abbildung: RP-V-4A
 
action_zoom_plus_stroke RP-V-5A
Abbildung: RP-V-5A
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • Insight-Sensor: RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • SpaceLogic CRS-HH-REL-10
  • Spacelogic RP-C-EXT-KNX
  • SpaceLogic drahtloser Adapter – Advanced
  • RP-C-RC-BLE
  • Commission
  • Engage
  • Project Configuration Tool – Version 2
  • Automated Engineering Tool