Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 2022, 2023
15/03/2024

Finestra di dialogo Grafico di Pareto degli allarmi

Usare la finestra di dialogo Grafico di Pareto degli allarmi per configurare e modificare un diagramma di Pareto degli allarmi.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico di Pareto degli allarmi - finestra di dialogo
Figura: Grafico di Pareto degli allarmi - finestra di dialogo

Tabella: Finestra di dialogo Grafico di Pareto degli allarmi

Componente

Descrizione

Colonna

Select the column(s) you want to display in the widget.

Filtro

Select the filter you want to apply.

Numero max. di barre

Enter the number of bars you want to display in the chart.

Didascalia

Type a caption for the widget.

Link didascalia

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostra legenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Mostra periodo

Select to display the period as a legend.

Colore barra

Select the color you want to use on the bars.

Minimo asse Y

Enter the Y-axis minimum.

Massimo asse Y

Enter the Y-axis maximum.

Asse Y

Select the position of the y-axis.

Decimali

Select the number of decimals you want to display.

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout