earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di un diagramma di Sankey degli allarmi

Puoi configurare un diagramma di Sankey per creare una rappresentazione grafica degli allarmi.

Mostra di più
action_close

An alarm Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the alarms in the EcoStruxure Building Operation system.

Puoi scegliere la colonna degli allarmi da visualizzare. È possibile applicare un filtro per selezionare gli allarmi in base ai campi allarme.

Facendo clic su un flusso nel diagramma, puoi visualizzre un elenco con i dettagli dell'allarme per quel determinato allarme.

Per configurare un diagramma di Sankey degli allarmi
  1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul dashboard e su Modifica dashboard .

  2. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Diagramma di Sankey degli allarmi , nella casella Colonna , seleziona la colonna che desideri visualizzare nel grafico a torta.

  4. Fai clic sul pulsante Aggiungi filtro

     
    action_zoom_plus_stroke
    per applicare un filtro sugli allarmi.

  5. Nella casella Numero max di nodi , inserisci il numero massimo di nodi che desideri visualizzare.

  6. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  7. Nella casella Link didascalia , inserisci un link per un oggetto che sia importante per il grafico.

  8. Nella casella Mostra legenda , seleziona Vero per visualizzare le legende nel grafico.

  9. Nella casella dei Decimali , seleziona il numero dei decimali da visualizzare.

  10. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout
  • Diagramma di Sankey allarmi
  • Finestra di dialogo Diagramma di Sankey degli allarmi
  • Aggiunta di un widget a un dashboard