Vous configurez un graphique circulaire d'événements pour obtenir un graphique circulaire divisé en parts pour illustrer les proportions des événements.
Cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Modifier le tableau de bord .
Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Paramètres
Dans la boîte de dialogue des propriétés du Graphique circulaire d'événements , dans le champ Colonne , saisissez les événements que vous souhaitez afficher.
Cliquez sur le bouton Ajouter un filtre
Dans le champ Nombre max de parts , saisissez le nombre maximum de portions à afficher dans le graphique circulaire.
Dans le champ Méthode de calcul , sélectionnez une méthode de calcul.
Dans le champ Légende , saisissez une légende.
Dans le champ Lien légende , saisissez un lien vers un objet pertinent pour le graphique circulaire.
Dans le Centre du graphique circulaire , sélectionnez un centre du graphique circulaire.
Dans le champ Afficher la légende , sélectionnez Vrai pour afficher les légendes dans le graphique circulaire d'événements.
Dans le champ Afficher le pourcentage , sélectionnez Vrai pour afficher les valeurs sous forme de pourcentage.
Dans le champ Afficher la période , sélectionnez Vrai pour afficher la période en tant que légende.
Dans le champ Afficher les valeurs , sélectionnez Vrai pour afficher les valeurs numériques.
Cliquez sur OK .