earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di un diagramma di Sankey degli eventi

Puoi configurare un diagramma di Sankey degli eventi per creare una rappresentazione grafica degli eventi in un diagramma di Sankey.

Mostra di più
action_close

An events Sankey chart is used to graphically present a Sankey chart of the events in the EcoStruxure Building Operation system.

Puoi scegliere la colonna degli eventi da visualizzare. È possibile applicare un filtro per selezionare l'evento in base ai campi eventi.

Facendo clic su un flusso nel diagramma, puoi visualizzare un elenco con i dettagli degli eventi per quel determinato evento.

Per configurare un diagramma di Sankey degli eventi
  1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul dashboard e su Modifica dashboard .

  2. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Diagramma di Sankey degli allarmi , nella casella Colonna , seleziona la colonna che desideri visualizzare nel grafico.

  4. Fai clic sul pulsante Aggiungi filtro

     
    action_zoom_plus_stroke
    per applicare un filtro sugli eventi.

  5. Nella casella Periodo , seleziona un periodo.

  6. Nella casella Numero max di nodi , inserisci il numero massimo di nodi che desideri visualizzare.

  7. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  8. Nella casella Link didascalia , inserisci un link per un oggetto che sia importante per il grafico.

  9. Nella casella Mostra legenda , seleziona Vero per visualizzare il nome e il colore degli eventi nel grafico.

  10. Nella casella Mostra legenda , seleziona Vero per visualizzare le legende nel grafico.

  11. Nella casella dei Decimali , seleziona il numero dei decimali da visualizzare.

  12. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout
  • Diagramma di Sankey degli eventi
  • Finestra di dialogo Diagramma di Sankey degli eventi
  • Aggiunta di un widget a un dashboard