earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2022, 2023
15/03/2024

Aggiunta o modifica di una Unità e di un Prefisso per un valore in WebStation

L'utente definisce e modifica l'unità e il relativo prefisso per un valore, per garantire che il valore venga calcolato correttamente.

Mostra di più
action_close

You add objects to the Watch pane to monitor their live values.

Per esempio, è possibile monitorare l'impatto di una modifica che si sta per apportare al sistema. Le modifiche alle proprietà sono immediatamente visualizzate nel riquadro Osserva.

Puoi salvare il riquadro Osserva con tutti gli oggetti e proprietà in modo da poterlo usare quando ti colleghi nuovamente a WebStation.

Per aggiungere o modificare un'unità e un prefisso per un valore in WebStation
  1. In WebStation, apri la finestra di dialogo delle proprietà per l'oggetto con il valore per il quale desideri modificare l'unità e il prefisso.

  2. Fai clic sul pulsante Menù contestuale

     
    action_zoom_plus_stroke
    per il valore.

  3. Fai clic su Configura unità .

  4. Seleziona l'unità e il prefisso.

  5. Fai clic su OK .

  • Modifica valori
  • Value Presentation