earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WorkStation, WebStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2022, 2023
15/03/2024

Modifica valori

You can change and force values using a graphic or the Properties pane. Using the Watch pane, you can dynamically monitor a value.

Valori forzati

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

Per maggior informazioni, consulta Valori forzati .

Aggiungi e modifica Unità e Prefisso

Puoi aggiungere o modificare i valori di unità e prefissi utilizzando WebStation.

Per maggior informazioni, consulta Aggiunta o modifica di una Unità e di un Prefisso per un valore in WebStation .

  • Panoramica di WorkStation
  • Panoramica di WebStation
  • Value Presentation
  • Valori forzati
  • Riquadro Watch e Visualizzazione Watch
  • Riquadro Orologio e barra degli strumenti della visualizzazione Orologio
  • Barra degli strumenti Grafica
  • Aggiunta di un oggetto al riquadro Watch o a una visualizzazione Watch
  • Eliminazione di un oggetto dal riquadro Watch o da una visualizzazione Watch
  • Modifica di un valore in una grafica