You can clone widgets and rebind widgets references.
Vous pouvez cloner des widgets existants. C'est un moyen efficace pour créer des widgets avec une configuration similaire. Le widget cloné peut être modifié. Cela permet de créer des widgets identiques affichant des variables différentes.
Pour plus d'informations, voir Clonage d'un widget de tableau de bord .
Vous pouvez relier les références à l'aide des références du widget Relier. La source de référence doit être du même type et porter le même nom que la cible. Vous pouvez relier plusieurs widgets en même temps si les références cibles ont le même nom et sont du même type.
Par exemple, vous avez créé des widgets pour une pièce appelée Salle A. Les widgets font référence à une valeur analogique dans le dossier Salle A, appelée « Temp ». Vous avec une salle identique appelée Salle B. Le dossier Salle B contient également une valeur analogique appelée « Temp ». Si vous voulez utiliser la même configuration des widgets de la Salle A sur la Salle B, vous clonez les widgets de la Salle A, puis vous utilisez les références de widget Relier pour relier les widgets clonés à la valeur analogique « Temp » dans le dossier Salle B.
Pour plus d'informations, voir Relier les références des widgets .