Als Administrator fügen Sie Benutzerkonten hinzu und löschen diese und konfigurieren Benutzereinstellungen, wie die Mindestanforderungen an Passwörter.
Wenn Sie einen neuen Benutzer erstellen, müssen Sie den Benutzernamen, einen Display-Namen, eine Rolle und ein Passwort eingeben.
Die Mindestzeichenzahl für den Benutzernamen ist 3 und es sind keine Leerzeichen erlaubt.
Die Mindestzeichenzahl für den Display-Namen ist 3 und vorangestellte, nachgestellte und aufeinanderfolgende Leerzeichen sind nicht zulässig.
Das Bediener-Display unterstützt die Verwaltung von Benutzern unter drei Rollen: Administrator, Techniker und anzeigender Benutzer.
Aufgaben |
Administrator |
Techniker |
Anzeigender Benutzer |
BACnet Funktionen und Alarme anzeigen |
Ja |
Ja |
Ja |
BACnet Punkte einstellen/übersteuern |
Ja |
Ja |
- |
BACnet Alarme quittierren |
Ja |
Ja |
- |
Ereignisprotokolle anzeigen |
Ja |
Ja |
Ja |
Protokolle auf USB exportieren |
Ja |
Ja |
- |
Konfiguration des Bediener-Displays ändern |
Ja |
- |
- |
Bediener-Display Firmware aktualisieren |
Ja |
- |
- |
Benutzer hinzufügen/löschen |
Ja |
- |
- |
Die minimale Zeichenanzahl und wie viele Kleinbuchstaben, numerische und Sonderzeichen erforderlich sind, wenn Sie ein Passwort erstellen, hängt von den Benutzereinstellungen auf dem Bediener-Display ab.
Für weitere Informationen siehe Benutzer erstellen .
Die folgenden Benutzereinstellungen am Bediener-Display können konfiguriert werden:
Die Standardeinstellung ist, dass der Benutzer nach 15 Minuten Inaktivität abgemeldet werden. Sie können den Timeout zwischen 1 und 60 Minuten konfigurieren.
Die Standardeinstellung ist, dass der Benutzer nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen 10 Minuten gesperrt wird. Sie können die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche zwischen 1 und 10 einstellen.
Die Standardeinstellung ist, dass der Benutzer nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen 10 Minuten gesperrt wird. Sie können die Benutzersperrrzeit zwischen 1 und 60 Minuten konfigurieren.
Die Standardeinstellung ist, dass die minimale Passwort-Zeichenanzahl 8 beträgt. Sie können die minimale Passwort-Zeichenanzahl zwischen 4 und 128 konfigurieren. Die maximale Passwort-Zeichenanzahl ist immer 128.
Die Standardeinstellung ist, dass die minimale Anzahl von Kleinbuchstaben 1 beträgt. Sie können die minimale Anzahl von Kleinbuchstaben zwischen 0 und 128 konfigurieren.
Die Standardeinstellung ist, dass keine Großbuchstaben erforderlich sind (0). Sie können die minimale Anzahl von Großbuchstaben zwischen 0 und 128 konfigurieren.
Die Standardeinstellung ist, dass die minimale Anzahl von numerischen Zeichen 1 beträgt. Sie können die minimale Anzahl von numerischen Zeichen zwischen 0 und 128 konfigurieren.
Die Standardeinstellung ist, dass die minimale Anzahl von Sonderzeichen 1 beträgt. Sie können die minimale Anzahl von Sonderzeichen zwischen 0 und 128 konfigurieren.
Die folgenden Sonderzeichen können verwendet werden:
!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~
Das Bediener-Display gibt eine Meldung aus, wenn die Gesamtanzahl der Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, numerischen und Sonderzeichen 128 überschreitet.
Für weitere Informationen siehe Benutzereinstellungen konfigurieren .