earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Administration, Benutzerverwaltung
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11.09.2021

Benutzereinstellungen konfigurieren

Sie konfigurieren die Benutzereinstellungen, um die Einstellungen für alle Benutzer dieses Bediener-Displays zu konfigurieren.

Mehr zeigen
action_close

Als Administrator fügen Sie Benutzerkonten hinzu und löschen diese und konfigurieren Benutzereinstellungen, wie die Mindestanforderungen an Passwörter.

Hinweis

POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT

  • Wählen Sie stets die niedrigste Rolle, die der Benutzer zum Ausführen seiner Aufgaben benötigt.

  • Legen Sie stets ein spezifisches Konto für jede Person an.

  • Konten dürfen nicht von mehreren Personen geteilt werden.

  • Beachten Sie beim Erstellen von Benutzer- und Display-Namen stets die lokalen Datenschutzanforderungen, da die Benutzernamen in den Ereignisprotokollen auftauchen.

  • Stellen Sie sicher, dass Benutzernamen spezifisch genug sind, um sie eindeutig nachverfolgen zu können. Vermeiden Sie daher die Erstellung von Benutzernamen wie „Benutzer1" und „Benutzer2".

Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, kann dies zu unberechtigtem Systemzugriff oder der Offenlegung von vertraulichen Daten führen.

Benutzerkonten-Erstellung

Wenn Sie einen neuen Benutzer erstellen, müssen Sie den Benutzernamen, einen Display-Namen, eine Rolle und ein Passwort eingeben.

Benutzername

Die Mindestzeichenzahl für den Benutzernamen ist 3 und es sind keine Leerzeichen erlaubt.

Display-Name

Die Mindestzeichenzahl für den Display-Namen ist 3 und vorangestellte, nachgestellte und aufeinanderfolgende Leerzeichen sind nicht zulässig.

Rolle

Das Bediener-Display unterstützt die Verwaltung von Benutzern unter drei Rollen: Administrator, Techniker und anzeigender Benutzer.

Tabelle: Sicheres Kontenmanagement

Aufgaben

Administrator

Techniker

Anzeigender Benutzer

BACnet Funktionen und Alarme anzeigen

Ja

Ja

Ja

BACnet Punkte einstellen/übersteuern

Ja

Ja

-

BACnet Alarme quittierren

Ja

Ja

-

Ereignisprotokolle anzeigen

Ja

Ja

Ja

Protokolle auf USB exportieren

Ja

Ja

-

Konfiguration des Bediener-Displays ändern

Ja

-

-

Bediener-Display Firmware aktualisieren

Ja

-

-

Benutzer hinzufügen/löschen

Ja

-

-

Passwort

Die minimale Zeichenanzahl und wie viele Kleinbuchstaben, numerische und Sonderzeichen erforderlich sind, wenn Sie ein Passwort erstellen, hängt von den Benutzereinstellungen auf dem Bediener-Display ab.

Für weitere Informationen siehe Benutzer erstellen .

Benutzerkonten-Konfiguration

Die folgenden Benutzereinstellungen am Bediener-Display können konfiguriert werden:

Zeitüberschreitung durch Inaktivität

Die Standardeinstellung ist, dass der Benutzer nach 15 Minuten Inaktivität abgemeldet werden. Sie können den Timeout zwischen 1 und 60 Minuten konfigurieren.

Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche

Die Standardeinstellung ist, dass der Benutzer nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen 10 Minuten gesperrt wird. Sie können die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche zwischen 1 und 10 einstellen.

Benutzersperrzeit

Die Standardeinstellung ist, dass der Benutzer nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen 10 Minuten gesperrt wird. Sie können die Benutzersperrrzeit zwischen 1 und 60 Minuten konfigurieren.

Minimale Passwort-Zeichenanzahl

Die Standardeinstellung ist, dass die minimale Passwort-Zeichenanzahl 8 beträgt. Sie können die minimale Passwort-Zeichenanzahl zwischen 4 und 128 konfigurieren. Die maximale Passwort-Zeichenanzahl ist immer 128.

Minimale Anzahl von Kleinbuchstaben

Die Standardeinstellung ist, dass die minimale Anzahl von Kleinbuchstaben 1 beträgt. Sie können die minimale Anzahl von Kleinbuchstaben zwischen 0 und 128 konfigurieren.

Minimale Anzahl von Großbuchstaben

Die Standardeinstellung ist, dass keine Großbuchstaben erforderlich sind (0). Sie können die minimale Anzahl von Großbuchstaben zwischen 0 und 128 konfigurieren.

Minimale Anzahl von numerischen Zeichen

Die Standardeinstellung ist, dass die minimale Anzahl von numerischen Zeichen 1 beträgt. Sie können die minimale Anzahl von numerischen Zeichen zwischen 0 und 128 konfigurieren.

Minimale Anzahl von Sonderzeichen

Die Standardeinstellung ist, dass die minimale Anzahl von Sonderzeichen 1 beträgt. Sie können die minimale Anzahl von Sonderzeichen zwischen 0 und 128 konfigurieren.

Die folgenden Sonderzeichen können verwendet werden:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Hinweis

Das Bediener-Display gibt eine Meldung aus, wenn die Gesamtanzahl der Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, numerischen und Sonderzeichen 128 überschreitet.

Für weitere Informationen siehe Benutzereinstellungen konfigurieren .

Benutzereinstellungen konfigurieren
  1. Tippen Sie auf dem Bediener-Display auf die Menü-Schaltfläche

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Tippen Sie auf dem Menü auf Einstellungen .

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Bediener-Display-Einstellungen auf Benutzerkonfiguration .

  4. Tippen Sie auf dem Bildschirm Benutzer konfiguration auf + oder - , um den Wert der entsprechenden Benutzereinstellung zu bearbeiten.

    Hinweis

    Das Bediener-Display gibt eine Meldung aus, wenn die Gesamtanzahl der Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, numerischen und Sonderzeichen 128 überschreitet.

  5. Tippen Sie auf OK .

  • Benutzerkonten-Verwaltung
  • Bildschirm Benutzerkonfiguration