Weitere Einzelheiten
Das Bediener-Display kommuniziert über BACnet Over Ethernet. Die folgenden Netzwerkregeln müssen beim Vernetzen des Geräts beachtet werden.
Das Gerät ist für folgenden Betrieb vorgesehen:
Ein Subnetzwerk unter einem AS-P oder
einem privaten Netzwerk, ohne externe Konnektivität oder geschützt durch Sicherheitsgeräte.
Hinweis
|
POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT; -INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT
Das Gerät nicht an ein öffentliches Netzwerk anschließen.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu unberechtigtem Zugriff auf das BACnet Netzwerk führen.
|
Sichere Entsorgung
Wenn das Bediener-Display außer Betrieb genommen wird, sicherstellen, dass alle Daten (einschließlich Benutzer, Protokolle und Konfiguration) gelöscht werden.
Hinweis
|
POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT
Verwenden Sie den Befehl Alle Daten löschen, auf den Sie auf dem Info-Bildschirm zugreifen können, um beim außer Betrieb nehmen des Bediener-Displays die Zurücksetzung auf die werksseitigen Einstellungen vorzunehmen.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust oder Geräteschäden führen.
|
Sicherer Betrieb
Alle Systeme erfordern Wartung, um zu gewährleisten, dass sie sicher laufen.
Hinweis
|
POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT
Löschen oder mindern Sie regelmäßig die Rolle jener Kontobenutzer, die keinen Zugriff mehr auf das Gerät benötigen.
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer verstehen, dass sie weder Konten noch Passwörter teilen dürfen.
Achten Sie beim Konfigurieren von Benutzereinstellungen auf strenge Komplexitätsanforderungen für Passwörter.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu unberechtigtem oder unabsichtlichem Zugriff auf das Gerät führen.
|
Wenn sämtliche Administrator-Passwörter verloren gehen, muss das Gerät auf die werksseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden, um sämtliche Daten zu löschen und neue Benutzer zu erstellen.
Hinweis
|
POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT; -INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT
Stellen Sie sicher, dass das Administrator-Passwort sicher gespeichert ist.
Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, kann dies zu unberechtigtem Zugriff auf das Gerät führen oder eine erneute Inbetriebnahme des Geräts erfordern.
|
Protokolldateien können vertrauliche Daten, wie Benutzernamen und IP-Adressen enthalten.
Hinweis
|
POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT; -INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT
Protokolldateien vor der Übertragung verschlüsseln.
Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, kann dies zu einer Offenlegung von vertraulichen oder privaten Daten führen.
|
Konfiguration
Konfiguration der IP Netzwerk-Kommunikation
Konfiguration der BACnet/IP Netzwerk-Kommunikation
Alle Daten löschen
Wiederherstellung des Bediener-Displays (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)
Benutzerkonten-Verwaltung
Protokolle anzeigen und exportieren