Na qualidade de administrador, pode adicionar e eliminar contas de utilizador e configurar definições de utilizador, como requisitos mínimos de palavra-passe.
Quando cria um novo utilizador, precisa de preencher um nome de utilizador, um nome a apresentar, uma função e uma palavra-passe.
O número mínimo de caracteres para o nome de utilizador são 3 e não são permitidos espaços.
O número mínimo de caracteres para o nome a apresentar são 3 e não são permitidos espaços à esquerda ou à direita ou espaços consecutivos.
A Apresentação do Operador suporta a gestão de utilizadores em três funções: Administrador, Técnico e Visualizador.
Tarefas |
Administrador |
Técnico |
Visualizador |
Ver alarmes e propriedades BACnet |
Sim |
Sim |
Sim |
Definir/forçar Pontos BACnet |
Sim |
Sim |
- |
Confirmar alarmes BACnet |
Sim |
Sim |
- |
Ver registos de eventos |
Sim |
Sim |
Sim |
Exportar registos para USB |
Sim |
Sim |
- |
Alterar configuração da Apresentação do Operador |
Sim |
- |
- |
Atualizar firmware da Apresentação do Operador |
Sim |
- |
- |
Adicionar/eliminar utilizadores |
Sim |
- |
- |
O número mínimo de caracteres e o número necessário de caracteres minúsculos, numéricos e especiais para a criação de uma palavra-passe depende da forma como as definições de utilizador são configuradas na Apresentação do Operador.
Para mais informações, consulte Criar um utilizador .
As seguintes definições de utilizador da Apresentação do Operador podem ser configuradas:
A definição padrão é ser terminada a sessão do utilizador após 15 minutos de inatividade. Pode configurar o período de inatividade excedido entre 1 e 60 minutos.
A definição padrão é o utilizador ser bloqueado durante 10 minutos após 5 tentativas de início de sessão falhadas. Pode configurar o número de tentativas de início de sessão falhadas entre 1 e 10.
A definição padrão é o utilizador ser bloqueado durante 10 minutos após 5 tentativas de início de sessão falhadas. Pode configurar o tempo de bloqueio do utilizador entre 1 e 60 minutos.
A definição padrão é o número mínimo de caracteres da palavra-passe ser 8. Pode configurar o número mínimo de caracteres da palavra-passe entre 4 e 128. O número máximo de caracteres da palavra-passe é sempre 128, não podendo ser alterado.
A definição padrão é o número mínimo de caracteres em minúsculas da palavra-passe ser 1. Pode configurar o número mínimo de caracteres em minúsculas da palavra-passe entre 0 e 128.
A definição padrão é não serem necessários caracteres em maiúsculas (0). Pode configurar o número mínimo de caracteres em maiúsculas entre 0 e 128.
A definição padrão é o número mínimo de caracteres numéricos da palavra-passe ser 1. Pode configurar o número mínimo de caracteres em maiúsculas da palavra-passe entre 0 e 128.
A definição padrão é o número mínimo de caracteres especiais da palavra-passe ser 1. Pode configurar o número mínimo de caracteres especiais da palavra-passe entre 0 e 128.
Podem ser utilizados os seguintes caracteres especiais:
!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~
A Apressentação do Operador alerta-o se o número total de caracteres minúsculos, maiúsculos, numéricos e especiais ultrapassar 128.
Para mais informações, consulte Configurar as definições do utilizador .