Especificações de hardening
A Apresentação do Operador comunica via BACnet/IP através da ethernet. Ao ligar o dispositivo à rede, devem ser seguidas as seguintes regras de rede.
O dispositivo destina-se a funcionar em:
Nota
|
POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DO SISTEMA
Não ligue o dispositivo a uma rede púbica.
A inobservância destas instruções pode resultar em acesso não autorizado à rede BACnet.
|
Eliminação segura
Ao desativar a Apresentação do Operador, garanta que todos os dados (incluindo utilizadores, registos e configuração) são apagados.
Nota
|
POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DO SISTEMA
Utilize o comando Eliminar todos os dados, acessível a partir do ecrã Sobre ou realize o procedimento de reposição de fábrica quando desativar a Apresentação do Operador.
A inobservância destas instruções pode resultar em perda de dados ou danos ao equipamento.
|
Operações seguras
Todos os sistemas requerem manutenção para permanecerem seguros.
Nota
|
POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DO SISTEMA
Elimine regularmente ou reduza os privilégios das contas de utilizador que já não precisam de aceder ao dispositivo.
Certifique-se de que os utilizadores compreendem que não devem partilhar contas ou palavras-passe.
Mantenha requisitos de complexidade elevada para as palavras-passe quando configurar as definições de utilizador.
A inobservância destas instruções pode resultar em acesso não autorizado ou involuntário ao dispositivo.
|
Em caso de perda de todas as palavras-passe de administrador, deverá ser efetuada a reposição de fábrica do dispositivo para remover todos os dados e criar novos utilizadores.
Nota
|
POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DO SISTEMA
Certifique-se de que guarda de forma segura a palavra-passe do administrador.
A inobservância destas instruções pode resultar no acesso não autorizado ao dispositivo, ou na necessidade de voltar a ativar o dispositivo.
|
Os ficheiros de registo podem conter informações sensíveis como nomes de utilizador e endereços IP.
Nota
|
POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DO SISTEMA
Encripte os ficheiros de registo antes da transmissão.
A inobservância destas instruções pode resultar na divulgação de informações sensíveis ou privadas.
|
Configuração
Configurar a comunicação da rede IP
Configurar a comunicação da rede BACnet/IP
Eliminar todos os dados
Recuperar a Apresentação do Operador (reposição de fábrica)
Administração de contas de utilizador
Apresentar e exportar registos