Ein Ausnahmeereignis kommt anstelle des terminierten wöchentlichen Ereignisses für ein Einzeldatum, einen Datumsbereich oder ein berechnetes Datum vor.
Sie erstellen z. B. ein Ausnahmeereignis im März für einen Intensiv-Aerobic-Kurs im Sportraum, das jeden Mittwoch im März von 06:30 to 17:00 den Belüftungsschlitz auf 100 % öffnet. Dieses Ausnahmeereignis hat Vorrang vor den regulär geplanten wöchentlichen Ereignissen für Mittwoch.
Wenn Sie Ausnahmeereignisse terminieren, haben Sie drei Ausnahmearten zur Auswahl, die Ihnen Flexibilität und Kontrolle in Ihrem Zeitplan bieten.
Ein Einzeldatums-Ausnahmeereignis kann an einem einzelnen Tag vorkommen oder Sie können anhand der Optionen das Ereignis für mehr als einen Tag terminieren. Optionen wie Beliebiges Jahr und Beliebiger Tag bieten einem Einzeldatum Flexibilität.
Um ein Einzeldatumsereignis jedes Jahr am 31. Oktober zu terminieren, wählen Sie folgende Optionen für ein Einzeldatum:
Jahr: Beliebiges Jahr
Monat: Oktober
Tag des Monats: 31
Wochentag: Beliebiger Tag
Für weitere Informationen siehe Ein Einfachdatums-Ausnahmeereignis hinzufügen .
Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis ist ein Ereignis, das über einen Zeitraum andauert. Zusätzlich zu einem spezifischen Tag des Monats können Sie tägliche Ausnahmen terminieren, indem Sie eine Startzeit und eine Endzeit wählen, um einem Datumsbereich Flexibilität zu bieten.
Um z. B. ein Ausnahmeereignis zu terminieren, das vom ersten Tag im Juli bis zum letzten Tag im August andauert, für das die Priorität bei 16 liegt, allerdings jeden Tag zwischen 08:00 bis 17:00 einen Wert von 15,50 hat, wählen Sie:
Priorität: 16
Startdatum: 2021-07-01
Enddatum: 2021-08-31
Startzeit: 08:00
Endzeit: 17:00
Wert: 15,50
Für weitere Informationen siehe Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis hinzufügen .
Ein berechnetes Datum ist ein Ausnahmeereignis, das sich wiederholt. Neben einem spezifischen Monat und einer spezifischen Woche können Sie auch noch Beliebiger Monat und Beliebige Woche oder Letzte Woche wählen, um einem berechneten Datum Flexibilität zu bieten.
Zum Beispiel: Um ein Ausnahmeereignis für den Montag der ersten Woche eines jeden Monats zu terminieren, wählen Sie folgende Optionen:
Monat: Beliebiger Monat
Woche des Monats: Erste Woche
Wochentag: Montag
Für weitere Informationen siehe Ein berechnetes Datumsausnahmeereignis hinzufügen .