earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: Operator Display
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Eventi di eccezione

Un evento di eccezione si verifica al posto degli eventi settimanali programmati in una singola data, in un intervallo di date o in una data calcolata.

Per esempio, puoi creare un evento di eccezione a marzo, in cui durante una lezione intensiva di aerobica in palestra, una presa dell'aria si apre al 100% dalle 06:30 alle 17:00 ogni mercoledì di marzo. Questo evento di eccezione ha la precedenza sugli eventi settimanali regolarmente programmati per il mercoledì.

Quando programmi eventi di eccezione, puoi utilizzare tre tipi di eccezioni per fornire flessibilità e controllo al tuo programma.

Eventi eccezione a singola data

Puoi fare in modo che un evento di eccezione si verifichi in un singolo giorno, oppure puoi usare le opzioni dell'evento affinché si verifichi in più di un giorno. Opzioni come Qualsiasi anno e Qualsiasi giorno forniscono flessibilità a una singola data.

Per esempio, per programmare un evento relativo a una singola data affinché si verifichi ogni anno il 31 ottobre, puoi selezionare le seguenti opzioni di singola data:

  • Anno: Qualsiasi anno

  • Mese: Ottobre

  • Giorno del mese: 31

  • Giorno della settimana: Qualsiasi giorno

Per maggior informazioni, consulta Aggiunta di un evento singolo di eccezione per una data .

Eventi di eccezione per intervalli di date

Un evento di eccezione per un intervallo di date è un evento che dura per un certo periodo di tempo. Oltre a un giorno del mese specifico, puoi programmare eccezioni giornaliere selezionando un Orario di inizio e un' Ora finale per fornire flessibilità a un intervallo di date.

Ad esempio, per programmare un evento di eccezione dal primo giorno di luglio all'ultimo giorno di agosto dove la priorità è 16, ma ogni giorno dalle 08:00 alle 17:00 il valore è 15,50, seleziona:

  • Priorità: 16

  • Data di inizio: 2021-07-01

  • Data finale: 2021-08-31

  • Ora di inizio: 08:00

  • Ora finale: 17:00

  • Valore: 15.50

Per maggior informazioni, consulta Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date .

Eventi di eccezione calcolati

Una data calcolata è un evento di eccezione ricorrente. Oltre a un mese e una settimana specifici, puoi selezionare Qualsiasi mese e Qualsiasi settimana o Ultima settimana , per fornire flessibilità a un intervallo di date.

Per esempio, per programmare un evento di eccezione in modo che si verifichi il lunedì della prima settimana di ogni mese, devi selezionare le seguenti opzioni:

  • Mese: Qualsiasi mese

  • Settimana del mese: Prima settimana

  • Giorno della settimana: Lunedì

Per maggior informazioni, consulta Aggiunta di un evento di eccezione data calcolato .

  • Gestione programma orario
  • Eventi del programma orario
  • Aggiunta di un evento singolo di eccezione per una data
  • Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di eccezione data calcolato