Das Bediener-Display empfängt Datum und Uhrzeit von einem Zeitmaster vom BACnet Netzwerk. Bei kleineren Systemen, in denen kein Zeitmaster zur Verfügung steht, kann das Bediener-Display so konfiguriert werden, dass es sein Datum und seine Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte sendet.
Wenn das Bediener-Display das Datum und die Uhrzeit von einem Zeitmaster auf dem BACnet Netzwerk empfängt, werden sämtliche Zeitstempel in den Protokollen mit dem vom BACnet Netzwerk erhaltenen Datum und der Uhrzeit angezeigt. Die Konfiguration von Datum und Uhrzeit auf dem Bediener-Display wird vorübergehend angewandt, bis die nächste Aktualisierung von Datum und Uhrzeit vom BACnet Netzwerk empfangen wird.
Alarmzeitstempel werden mit lokalem Datum und Uhrzeit in dem Gerät, das den Alarm meldet, auf dem Bediener-Display angezeigt.
Wenn das Gerät, das einen Alarm meldet, sich in einer anderen Zeitzone befindet, nimmt das Bediener-Display keine Zeitzonenanpassungen vor.
Wenn das Bediener-Display als ein Zeitmaster konfiguriert ist, sendet es einmal pro Stunde Datum und Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte. Das Bediener-Display sendet auch sein Datum und seine Uhrzeit, wenn ein Offline-Gerät wieder online geht und wenn das Datum und die Uhrzeit im Bediener-Display konfiguriert werden.
Alle Zeitstempel in den Protokollen und Alarmen werden mit den im Bediener-Display konfigurierten Datum und Uhrzeit angezeigt. Für weitere Informationen siehe Datum und Uhrzeit konfigurieren .
Das Bediener-Display stellt sich automatisch auf die Sommerzeit um.
Auf dem BACnet Einrichtungsbildschirm wird ein Bediener-Display-Zeitmaster dadurch angezeigt, dass die Schaltfläche Zeitmaster
Als Administrator konfigurieren Sie, ob das Bediener-Display als ein Zeitmaster konfiguriert ist und einmal pro Stunde Datum und Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte sendet.
Das Bediener-Display empfängt Datum und Uhrzeit vom BACnet Netzwerk über den Lokalzeit-Synchronisierungsservice. Der Lokalzeit-Synchronisierungsserver wird in der EcoStruxure Building Operation-Software konfiguriert.
Wenn das Bediener-Display und die angeschlossenen Geräte ihre Zeit vom BACnet Netzwerk empfangen, sollten Sie das Bediener-Display nicht als den Zeitmaster konfigurieren. Als Zeitmaster ignoriert das Bediener-Display das Datum und die Uhrzeit, die es vom BACnet Netzwerk empfängt, allerdings erhalten die Geräte das Datum und die Uhrzeit sowohl vom BACnet Netzwerk als auch vom Bediener-Display. Die neuesten Datums- und Uhrzeitwerte, die sie erhalten, werden angewandt. Für weitere Informationen siehe Bediener-Display als Zeitmaster konfigurieren .