earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Концепт

Концепт


Продукты: Operator Display
Функции: Разработка, Контроллеры SmartX IP, Безопасность
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021
Нажмите для просмотра обновленной версии, которая еще не переведена

Конфигурация

В качестве администратора вам необходимо настроить параметры панели оператора и включить ее в сеть IP и сеть BACnet/IP, чтобы можно было обнаруживать и добавлять устройства.

Особенности аппаратной защиты

Панель оператора обменивается данными по протоколу BACnet/IP по сети Ethernet. При работе с устройством в сети необходимо соблюдать следующие сетевые правила.

Более подробную информацию см. Особенности аппаратной защиты .

Объекты BACnet

Объекты и устройства BACnet имеют множество обязательных и необязательных свойств, которые используются в целях идентификации, индикации надежности и конфигурирования объекта или устройства и для определения приоритета запросов на запись.

Более подробную информацию см. Объекты BACnet .

  • Обзор панели оператора
  • Особенности аппаратной защиты
  • Объекты BACnet