操作员显示器从 BACnet 网络上的时间主机接收日期和时间。在没有时间主控器的小型系统中,操作员显示器可以配置为将其日期和时间发送到连接的设备。
当操作员显示从 BACnet 网络上的时间主机接收日期和时间时,日志中的所有时间戳都会显示从 BACnet 网络接收的日期和时间。操作员显示中的日期和时间配置临时应用,直到收到 BACnet 网络的下一个日期和时间更新。
报警时间戳显示在操作员显示中,并在报告报警的设备中显示本地日期和时间。
如果报告报警的设备位于不同的时区,操作员显示不会进行时区调整。
当操作员显示配置为时间主控器时,它每小时向连接的设备发送一次日期和时间。当脱机设备再次联机以及在操作员显示中配置日期和时间时,操作员显示也会发送其日期和时间。
日志和警报中的所有时间戳均显示在操作员显示中,并配置了日期和时间。 有关更多信息,请参阅 配置日期和时间 .
操作员显示器不会自动进行夏令时 (DST) 调整。
在 BACnet 设置屏幕上,操作员显示时间主控器由深灰色的 时间主控器 切换
作为管理员,您可以配置操作员显示是否为时间主控器,并将其日期和时间发送到连接的设备。
操作员或显示通过本地同步服务从 BACnet 网络接收数据和时间。本地时间同步服务在 EcoStruxure Building Operation 软件中配置。
如果操作员显示器和连接的设备从 BACnet 网络接收时间,请避免将操作员显示配置为时间主控器。作为时间主控器,操作员显示器忽略从 BACnet 网络接收的日期和时间,但设备同时从 BACnet 网络和操作员显示接收日期和时间。将应用他们收到的最新日期和时间。 有关更多信息,请参阅 将操作员显示配置为时间主控器 .