可在操作员显示器中编辑输入、输出和值的值,如非计算设定点、控制模式选择器和数字强制开关。
许多输入、输出和值从系统接收其值。例如,来自设备或服务器应用程序中的程序序列或时间表,或来自连接的现场设备,如传感器。
编辑该值时,它将返回到从系统接收到的值。例如,如果编辑计算出的设定点的值,它将返回到计算出的设定点值。
强制值时,会覆盖从系统接收的值。然后使用强制值控制系统设备。释放强制值时,该值将再次返回到从系统接收到的值。
通常不必强制值。系统配置为可编辑的值,如非计算设定点、控制模式选择器和数字强制开关,无需强制即可编辑。
在操作员显示器中强制输入值时,BACnet 命令优先级默认设置为优先级级别 8。这是基于 BACnet 标准的手动操作的建议优先级。 有关更多信息,请参阅 BACnet Command Priorities .
作为管理员,您可以更改强制值的 BACnet 命令优先级。选择优先级时要小心。如果使用更高优先级,可能会干扰更高优先级的设备,如手动生命安全、自动生命安全或关键设备控制。
有关更多信息,请参阅 为强制值配置 BACnet 命令优先级 .
在输入、输出和值详细信息屏幕上,强制值由深灰色的 强制 切换