earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11.09.2021

Auf dem Bediener-Display anmelden

Sie melden sich auf dem Bediener-Display an, um die angeschlossenen Geräte anzuzeigen und mit diesen zu interagieren.

Mehr zeigen
action_close

Das Bediener-Display authentifiziert Benutzer über den Benutzernamen und das Passwort.

Der Systemadministrator erstellt ein Benutzerkonto mit den erforderlichen Berechtigungen, sodass Sie auf das Bediener-Display zugreifen und die Ihnen zugewiesenen Aufgabe erledigen können. Für weitere Informationen siehe Auf dem Bediener-Display anmelden .

Hinweis

POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT

  • Wischen Sie den Bildschirm nach der Eingabe des Passworts ab, um Fingerabdrücke zu beseitigen.

  • Konten dürfen nicht von mehreren Benutzern geteilt werden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust oder Geräteschäden führen.

Es gibt drei verschiedene Benutzertypen für das Bediener-Display:

Administrator

Ein Building Manager, der kompletten Zugriff auf die Konfiguration des Bediener-Displays hat, einschließlich Benutzerverwaltung.

Techniker

Eine Wartungsperson oder Reinigungspersonal, der das Bediener-Display nutzt, um die Geräte zu regulieren, ohne die Konfiguration ändern zu können.

Anzeigender Benutzer

Sicherheitspersonal, das Funktionen wie Alarme auf dem Bediener-Display zwar anzeigen, jedoch keine Maßnahmen ergreifen kann.

Passwörter

Die minimale Zeichenanzahl und wie viele Kleinbuchstaben, numerische und Sonderzeichen erforderlich sind, wenn Sie ein Passwort erstellen, hängt von den Benutzereinstellungen auf dem Bediener-Display ab.

Wenn Sie Ihr Passwort ändern, werden die Passwortanforderungen für das Bediener-Display auf dem Bildschirm Passwort ändern angezeigt. Für weitere Informationen siehe Passwort ändern .

Die folgenden Sonderzeichen können verwendet werden:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Benutzerverwaltung

Als Administrator fügen Sie Benutzerkonten hinzu und löschen diese und konfigurieren Benutzereinstellungen, wie die Mindestanforderungen an Passwörter.

Für weitere Informationen siehe Benutzerkonten-Verwaltung .

Hinweis

POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT

  • Wischen Sie den Bildschirm nach der Eingabe des Passworts ab, um Fingerabdrücke zu beseitigen.

  • Konten dürfen nicht von mehreren Benutzern geteilt werden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust oder Geräteschäden führen.

Auf dem Bediener-Display anmelden
  1. Tippen Sie auf dem Bediener-Display auf Start .

  2. Geben Sie im Feld Benutzername einen Benutzernamen ein.

  3. Geben Sie im Feld Passwort ein Passwort ein.

  4. Tippen Sie auf Anmelden .

  • Benutzerkonten-Handling
  • Startbildschirm
  • Anmeldebildschirm