Productos Operator Display
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021

Inicio de sesión en la pantalla del operador

Inicie sesión en la pantalla del operador para mostrar e interactuar con los dispositivos conectados.

Mostrar más
action_close

La pantalla del operador autentica a usuarios mediante nombre de usuario y contraseña.

El administrador del sistema crea una cuenta de usuario con sus permisos para que pueda acceder a la pantalla del operador y realizar las tareas asignadas. Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en la pantalla del operador .

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

  • Limpie la pantalla después de su uso para evitar que las huellas de la introducción de la contraseña permanezcan en la pantalla.

  • No comparta cuentas entre varios usuarios.

No seguir estas instrucciones podría provocar la pérdida de datos o daños en el equipo.

Existen tres tipos diferentes de usuarios en la pantalla del operador:

Administrador

Un gestor de edificios que cuenta con acceso completo a la configuración de la pantalla del operador, incluida la administración de usuarios.

Técnico

Una persona de mantenimiento o conserje que usa la pantalla del operador para interactuar con dispositivos, pero no pueden modificar la configuración.

Visor

Un guarda de seguridad que puede ver ciertas funcionalidades de la pantalla del operador, como las alarmas, pero no está autorizada a emprender acciones.

Contraseñas

El número mínimo de caracteres y de cuántas mayúsculas, números y caracteres especiales son necesarios al crear una contraseña dependen de cómo se hayan configurado la configuración de usuario de la pantalla del operador.

Cuando cambia su contraseña, los requisitos de contraseña para la pantalla del operador se muestran en la pantalla Cambiar contraseña. Para obtener más información, consulte Cambiar contraseña .

Se pueden usar los siguientes caracteres especiales:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Administración de usuarios

Como administrador, puede añadir o eliminar cuentas de usuario y configurar los ajustes de usuario, por ejemplo, los requisitos de contraseña mínimos.

Para obtener más información, consulte Administración de cuentas de usuario .

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

  • Limpie la pantalla después de su uso para evitar que las huellas de la introducción de la contraseña permanezcan en la pantalla.

  • No comparta cuentas entre varios usuarios.

No seguir estas instrucciones podría provocar la pérdida de datos o daños en el equipo.

Para iniciar sesión en la pantalla del operador
  1. En Pantalla del operador, pulse en Inicio .

  2. En el cuadro Nombre de usuario , introduzca un nombre de usuario.

  3. En el cuadro Contraseña , introduzca una contraseña.

  4. Pulse Iniciar sesión .

  • Gestión de cuentas de usuario
  • Pantalla de inicio
  • Pantalla de inicio de sesión