Productos Operator Display
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021

Cambiar contraseña

Puede cambiar una contraseña para actualizar su acceso a la pantalla del operador.

Mostrar más
action_close

La pantalla del operador autentica a usuarios mediante nombre de usuario y contraseña.

El administrador del sistema crea una cuenta de usuario con sus permisos para que pueda acceder a la pantalla del operador y realizar las tareas asignadas. Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en la pantalla del operador .

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

  • Limpie la pantalla después de su uso para evitar que las huellas de la introducción de la contraseña permanezcan en la pantalla.

  • No comparta cuentas entre varios usuarios.

No seguir estas instrucciones podría provocar la pérdida de datos o daños en el equipo.

Existen tres tipos diferentes de usuarios en la pantalla del operador:

Administrador

Un gestor de edificios que cuenta con acceso completo a la configuración de la pantalla del operador, incluida la administración de usuarios.

Técnico

Una persona de mantenimiento o conserje que usa la pantalla del operador para interactuar con dispositivos, pero no pueden modificar la configuración.

Visor

Un guarda de seguridad que puede ver ciertas funcionalidades de la pantalla del operador, como las alarmas, pero no está autorizada a emprender acciones.

Contraseñas

El número mínimo de caracteres y de cuántas mayúsculas, números y caracteres especiales son necesarios al crear una contraseña dependen de cómo se hayan configurado la configuración de usuario de la pantalla del operador.

Cuando cambia su contraseña, los requisitos de contraseña para la pantalla del operador se muestran en la pantalla Cambiar contraseña. Para obtener más información, consulte Cambiar contraseña .

Se pueden usar los siguientes caracteres especiales:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Administración de usuarios

Como administrador, puede añadir o eliminar cuentas de usuario y configurar los ajustes de usuario, por ejemplo, los requisitos de contraseña mínimos.

Para obtener más información, consulte Administración de cuentas de usuario .

Para cambiar una contraseña
  1. En la pantalla del operador, pulse el botón de menú

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. En el menú, pulse en el nombre del usuario.

  3. En la pantalla Perfil de usuario, pulse en Cambiar contraseña .

  4. En la pantalla Cambiar contraseña , en el cuadro Contraseña actual , introduzca su contraseña actual.

  5. En Nueva contraseña , escriba su nueva contraseña.

    Aviso

    Se pueden usar los siguientes caracteres especiales:

    !*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

  6. En Confirmar contraseña , vuelva a introducir la nueva contraseña.

  7. Pulse Guardar .

  • Gestión de cuentas de usuario
  • Pantalla Perfil de usuario
  • Pantalla Cambiar contraseña