earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
10-09-2021

Iniciar sessão na Apresentação do Operador

Inicie sessão na Apresentação do Operador para apresentar e interagir com os dispositivos ligados.

Mostrar mais
action_close

A Apresentação do Operador autentica os utilizadores através de nome de utilizador e palavra-passe.

O administrador do sistema cria uma conta de utilizador com as permissões de que você necessita para poder aceder à Apresentação do Operador e poder executar as tarefas que lhe foram atribuídas. Para mais informações, consulte Iniciar sessão na Apresentação do Operador .

Nota

POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DO SISTEMA

  • Limpe o ecrã após a utilização para evitar que impressões digitais resultantes da inserção da palavra-passe permaneçam no ecrã.

  • Não partilhe contas entre vários utilizadores.

A inobservância destas instruções pode resultar em perda de dados ou danos ao equipamento.

Existem três tipos diferentes de utilizador na Apresentação do Operador:

Administrador

Um gestor do edifício com acesso total à configuração da Apresentação do Operador, incluindo administração dos utilizadores.

Técnico

Um funcionário de manutenção ou porteiro, que utiliza a Apresentação do Operador para interagir com dispositivos sem poder alterar a configuração.

Visualizador

Um segurança, que pode visualizar funcionalidades da Apresentação do Operador, como alarmes, mas não está autorizado a executar ações.

Palavras-passe

O número mínimo de caracteres e o número necessário de caracteres minúsculos, numéricos e especiais para a criação de uma palavra-passe depende da forma como as definições de utilizador são configuradas na Apresentação do Operador.

Quando altera a sua palavra-passe, os requisitos da palavra-passe da Apresentação do Operador são apresentados no ecrã Alterar palavra-passe. Para mais informações, consulte Alterar palavra-passe .

Podem ser utilizados os seguintes caracteres especiais:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Administração de utilizadores

Na qualidade de administrador, pode adicionar e eliminar contas de utilizador e configurar definições de utilizador, como requisitos mínimos de palavra-passe.

Para mais informações, consulte Administração de contas de utilizador .

Nota

POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DO SISTEMA

  • Limpe o ecrã após a utilização para evitar que impressões digitais resultantes da inserção da palavra-passe permaneçam no ecrã.

  • Não partilhe contas entre vários utilizadores.

A inobservância destas instruções pode resultar em perda de dados ou danos ao equipamento.

Para iniciar sessão na Apresentação do Operador
  1. Na Apresentação do Operador, toque em Iniciar .

  2. Na caixa Nome de utilizador , introduza um nome de utilizador.

  3. Na caixa Palavra-passe , introduza uma palavra-passe.

  4. Toque em Iniciar sessão .

  • Tratamento da conta do utilizador
  • Ecrã inicial
  • Ecrã de início de sessão