earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos Operator Display
Funcionalidades: Administración, Seguridad
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021

Detalles del hardening

arrow1_rotationEliminación segura arrow1_rotationOperaciones seguras

La pantalla del operador establece comunicación a través de BACnet/IP mediante Ethernet. Es necesario cumplir con las siguientes normas de red a la hora de conectar las redes del dispositivo.

El dispositivo puede operar en:

  • Una subred bajo AS-P, o

  • Una red privada, sin conectividad externa, o protegido mediante dispositivos de seguridad.

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

No conecte el dispositivo a una red pública.

No seguir estas instrucciones podría provocar un acceso no autorizado a la red BACnet.

Eliminación segura

Al descomisionar la pantalla del operador, asegúrese de que se borren todos los datos (incluidos los usuarios, los registros y la configuración).

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

Use el comando Borrar todos los datos, accesible desde la pantalla Acerca de, o realizar un restablecimiento a valores de fábrica cuando desee descomisionar la pantalla del operador.

No seguir estas instrucciones podría provocar la pérdida de datos o daños en el equipo.

Operaciones seguras

Todos los sistemas necesitan un mantenimiento para garantizar su seguridad.

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

  • Elimine con regularidad o modifique el rol de los usuarios de cuenta que ya no necesiten acceder al dispositivo.

  • Asegúrese de que los usuarios entienden que no deben compartir nunca sus cuentas o contraseñas.

  • Retenga los requisitos complejos para las contraseñas para la configuración de usuario.

No seguir estas instrucciones podría provocar un acceso no autorizado o no intencionado al dispositivo.

Si se pierden todas las contraseñas de administrador, el dispositivo debe restablecerse a los valores de fábrica para borrar todos los datos y crear usuarios nuevos.

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

Asegúrese de que la contraseña de administrador se guarda de forma segura.

En caso de no seguir estas instrucciones, podría ocasionarse un acceso no autorizado al dispositivo o hacerse necesaria la recomisión del dispositivo.

Los archivos de registros pueden contener información confidencial, por ejemplo, nombres de usuarios y direcciones IP.

Aviso

RIESGO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

Codifique los archivos de registros antes de su transmisión.

En caso de no seguir estas instrucciones, se puede provocar la revelación de información confidencial o privada.

  • Configuración
  • Configurar la comunicación de red IP
  • Configuración de comunicación de la red BACnet/IP
  • Borrar todos los datos
  • Recuperación de la pantalla del operador (Restablecimiento de fábrica)
  • Administración de cuentas de usuario
  • Mostrar y exportar registros