earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2021

Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis hinzufügen

Sie können ein Datumsbereichs-Ausnahmeereignis hinzufügen, um eine Ausnahme für einen bestimmten Tag im Zeitplan einzurichten.

Mehr zeigen
action_close

Ein Ausnahmeereignis kommt anstelle des terminierten wöchentlichen Ereignisses für ein Einzeldatum, einen Datumsbereich oder ein berechnetes Datum vor.

Sie erstellen z. B. ein Ausnahmeereignis im März für einen Intensiv-Aerobic-Kurs im Sportraum, das jeden Mittwoch im März von 06:30 to 17:00 den Belüftungsschlitz auf 100 % öffnet. Dieses Ausnahmeereignis hat Vorrang vor den regulär geplanten wöchentlichen Ereignissen für Mittwoch.

Wenn Sie Ausnahmeereignisse terminieren, haben Sie drei Ausnahmearten zur Auswahl, die Ihnen Flexibilität und Kontrolle in Ihrem Zeitplan bieten.

Einzeldatums-Ausnahmeereignisse

Ein Einzeldatums-Ausnahmeereignis kann an einem einzelnen Tag vorkommen oder Sie können anhand der Optionen das Ereignis für mehr als einen Tag terminieren. Optionen wie Beliebiges Jahr und Beliebiger Tag bieten einem Einzeldatum Flexibilität.

Um ein Einzeldatumsereignis jedes Jahr am 31. Oktober zu terminieren, wählen Sie folgende Optionen für ein Einzeldatum:

  • Jahr: Beliebiges Jahr

  • Monat: Oktober

  • Tag des Monats: 31

  • Wochentag: Beliebiger Tag

Für weitere Informationen siehe Ein Einfachdatums-Ausnahmeereignis hinzufügen .

Datumsbereich-Ausnahmeereignisse

Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis ist ein Ereignis, das über einen Zeitraum andauert. Zusätzlich zu einem spezifischen Tag des Monats können Sie tägliche Ausnahmen terminieren, indem Sie eine Startzeit und eine Endzeit wählen, um einem Datumsbereich Flexibilität zu bieten.

Um z. B. ein Ausnahmeereignis zu terminieren, das vom ersten Tag im Juli bis zum letzten Tag im August andauert, für das die Priorität bei 16 liegt, allerdings jeden Tag zwischen 08:00 bis 17:00 einen Wert von 15,50 hat, wählen Sie:

  • Priorität: 16

  • Startdatum: 2021-07-01

  • Enddatum: 2021-08-31

  • Startzeit: 08:00

  • Endzeit: 17:00

  • Wert: 15,50

Für weitere Informationen siehe Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis hinzufügen .

Berechnete Ausnahmeereignisse

Ein berechnetes Datum ist ein Ausnahmeereignis, das sich wiederholt. Neben einem spezifischen Monat und einer spezifischen Woche können Sie auch noch Beliebiger Monat und Beliebige Woche oder Letzte Woche wählen, um einem berechneten Datum Flexibilität zu bieten.

Zum Beispiel: Um ein Ausnahmeereignis für den Montag der ersten Woche eines jeden Monats zu terminieren, wählen Sie folgende Optionen:

  • Monat: Beliebiger Monat

  • Woche des Monats: Erste Woche

  • Wochentag: Montag

Für weitere Informationen siehe Ein berechnetes Datumsausnahmeereignis hinzufügen .

Ein Datumsbereichs-Ausnahmeereignis hinzufügen
  1. Tippen Sie auf dem Bediener-Display im Bildschirm Geräteliste auf die Pfeiltaste

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um das Gerät mit dem Zeitplan auszuwählen, dem Sie ein Datumsbereichs-Ausnahmeereignis hinzufügen möchten.

  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Gerät auf die Pfeiltaste Zeitpläne

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitpläne auf den Zeitplan, dem Sie ein Datumsbereichs-Ausnahmeereignis hinzufügen möchten.

  4. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitplanansicht auf die Schaltlfäche Ereignis hinzufügen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitplanereignis hinzufügen auf Datumsbereichsausnahme .

  6. Tippen Sie auf dem Bildschirm Datumsbereichsausnahme hinzufügen im Feld Priorität auf + oder - , um die Priorität des Ereignisses zu bearbeiten.

    Hinweis

    1 ist die höchste Priorität und 16 die niedrigste.

  7. Tippen Sie im Feld Startdatum auf die Kalender-Schaltfläche

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um ein bestimmtes Startdatum auszuwählen, oder auf Jetzt , um das aktuelle Datum auszuwählen.

  8. Tippen Sie im Feld Enddatum auf die Kalender-Schaltfläche

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um ein bestimmtes Enddatum auszuwählen, oder auf Nie , um anzugeben, dass diese Ausnahme kein Enddatum hat.

  9. Tippen Sie auf dem Kopf der Start-/Endzeit und der Werteliste auf die Schaltfläche Zeitspanne und Wert hinzufügen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  10. Wählen Sie auf dem Bildschirm Ausnahmeereignis bearbeiten den Ereigniswert aus:

    • Für analoge, Mehrfachstatus- und enumerierte Zeitpläne: Tippen Sie im Feld Wert auf + oder - , um den Wert des Ereignisses anzugeben.

    • Für digitale Zeitpläne: Tippen Sie auf Inaktiv oder Aktiv (Aus oder Ein).

  11. Zeitspannentyp auswählen:

    • Tippen Sie auf Ganzer Tag , um die Ereigniszeitspanne auf 24 Stunden einzustellen.

    • In den Feldern Von und Bis : Tippen Sie auf + oder - , um die Start- und Endzeiten auszuwählen.

  12. Tippen Sie auf OK .

    Hinweis

    Sie können mehrere Zeitspannen und Wert zu einem Ausnahmeereignis hinzufügen.

  13. Tippen Sie auf dem Bildschirm Datumsbereichsausnahme hinzufügen auf OK .

  14. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitplanansicht auf Speichern .

  • Zeitplanereignisse
  • Ausnahmeereignisse
  • Ausnahmeereignis-Prioritäten