earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos Operator Display
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2021
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Eventos de excepción

Un evento de excepción se produce en lugar de los eventos semanales programados para una fecha simple, un rango de fechas o una fecha calculada.

Por ejemplo, puede crear un evento de excepción en marzo para una clase intensa de aerobic en el gimnasio de modo que se abra una ventilación de aire al 100 % desde las 06:30 a las 17:00 todos los miércoles de marzo. Este evento de excepción se prioriza sobre los eventos programados regularmente para los miércoles de cada semana.

Al programar eventos de excepción, puede usar tres tipos de excepciones para dar flexibilidad y control a su programación.

Eventos de excepción de fecha única

Un evento de excepción de una fecha puede producirse en un solo día, o puede usar las opciones para que el evento ocurra durante más de un día. Opciones como Cualquier año y Cualquier día ofrecen flexibilidad para una sola fecha.

Por ejemplo, para programar un evento de una fecha que se produzca el 31 de octubre de cada año, debe seleccionar las siguientes opciones de fecha:

  • Año: Cualquier año

  • Mes: Octubre

  • Día del mes: 31

  • Día de la semana: Cualquier día

Para obtener más información, consulte Añadir un evento de excepción de fecha única .

Eventos de excepción de intervalo de fechas

Un evento de excepción de intervalo de fechas es un evento que dura un período de tiempo. Además de un día concreto del mes, puede programar excepcione diarias. Para ello seleccione una Hora de inicio y una Hora de finalización para ofrecer la flexibilidad de un intervalo de fechas.

Por ejemplo, para programar un evento de excepción a partir del primer día de julio hasta el último día de agosto, donde la prioridad es 16, pero cada día, de 08:00 a 17:00, el valor es 15.50, seleccione:

  • Prioridad: 16

  • Fecha de inicio: 2021-07-01

  • Fecha de finalización: 2021-08-31

  • Hora de inicio: 08:00

  • Hora de finalización: 17:00

  • Valor: 15.50

Para obtener más información, consulte Añadir un evento de excepción de intervalo de fechas .

Eventos de excepción calculada

Una fecha calculada es un evento de excepción que se repite. En vez de un mes o una semana concretos, puede seleccionar Cualqueir mes y Cualquier semana o Última semana , para ofrecer flexibilidad para una fecha calculada.

Por ejemplo, para programar el lunes de la primera semana de cada mes para un evento de excepción, seleccione las siguientes opciones:

  • Mes: Cualquier mes

  • Semana del mes: Primera semana

  • Día de la semana: Lunes

Para obtener más información, consulte Añadir un evento de excepción de fecha calculada .

  • Gestión de programación
  • Eventos de programación
  • Añadir un evento de excepción de fecha única
  • Añadir un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Añadir un evento de excepción de fecha calculada