Productos Operator Display
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021

Añadir un evento de excepción de intervalo de fechas

Puede añadir un evento de excepción de intervalo de fechas a una programación para que la excepción se aplique a una serie de fechas de la programación.

Mostrar más
action_close

Un evento de excepción se produce en lugar de los eventos semanales programados para una fecha simple, un rango de fechas o una fecha calculada.

Por ejemplo, puede crear un evento de excepción en marzo para una clase intensa de aerobic en el gimnasio de modo que se abra una ventilación de aire al 100 % desde las 06:30 a las 17:00 todos los miércoles de marzo. Este evento de excepción se prioriza sobre los eventos programados regularmente para los miércoles de cada semana.

Al programar eventos de excepción, puede usar tres tipos de excepciones para dar flexibilidad y control a su programación.

Eventos de excepción de fecha única

Un evento de excepción de una fecha puede producirse en un solo día, o puede usar las opciones para que el evento ocurra durante más de un día. Opciones como Cualquier año y Cualquier día ofrecen flexibilidad para una sola fecha.

Por ejemplo, para programar un evento de una fecha que se produzca el 31 de octubre de cada año, debe seleccionar las siguientes opciones de fecha:

  • Año: Cualquier año

  • Mes: Octubre

  • Día del mes: 31

  • Día de la semana: Cualquier día

Para obtener más información, consulte Añadir un evento de excepción de fecha única .

Eventos de excepción de intervalo de fechas

Un evento de excepción de intervalo de fechas es un evento que dura un período de tiempo. Además de un día concreto del mes, puede programar excepcione diarias. Para ello seleccione una Hora de inicio y una Hora de finalización para ofrecer la flexibilidad de un intervalo de fechas.

Por ejemplo, para programar un evento de excepción a partir del primer día de julio hasta el último día de agosto, donde la prioridad es 16, pero cada día, de 08:00 a 17:00, el valor es 15.50, seleccione:

  • Prioridad: 16

  • Fecha de inicio: 2021-07-01

  • Fecha de finalización: 2021-08-31

  • Hora de inicio: 08:00

  • Hora de finalización: 17:00

  • Valor: 15.50

Para obtener más información, consulte Añadir un evento de excepción de intervalo de fechas .

Eventos de excepción calculada

Una fecha calculada es un evento de excepción que se repite. En vez de un mes o una semana concretos, puede seleccionar Cualqueir mes y Cualquier semana o Última semana , para ofrecer flexibilidad para una fecha calculada.

Por ejemplo, para programar el lunes de la primera semana de cada mes para un evento de excepción, seleccione las siguientes opciones:

  • Mes: Cualquier mes

  • Semana del mes: Primera semana

  • Día de la semana: Lunes

Para obtener más información, consulte Añadir un evento de excepción de fecha calculada .

Para añadir un evento de excepción de intervalo de fechas
  1. En la pantalla Operador, en la pantalla Lista de dispositivos , pulse el botón de la flecha

     
    action_zoom_plus_stroke
    para seleccionar el dispositivo con la programación a la que desea añadir un evento de excepción de intervalo de fechas.

  2. En la pantalla Dispositivo , pulse el botón de la flecha Programaciones

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En la pantalla Programaciones , pulse en la programación a la que desea añadir un evento de excepción de intervalo de fechas.

  4. En la pantalla Vista de programación, pulse en el botón Añadir evento

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. En la pantalla Añadir evento de programación , pulse en Excepción de intervalo de fechas .

  6. En la pantalla Añadir excepción de intervalo de fechas , en la casilla Prioridad , pulse + o - para editar la prioridad del evento.

    Aviso

    1 es la prioridad más alta y 16, la más baja.

  7. En la casilla Fecha de inicio , pulse en el botón del calendario

     
    action_zoom_plus_stroke
    para seleccionar una fecha de inicio concreta o Ahora para seleccionar la fecha actual.

  8. En la casilla Fecha de fin , pulse en el botón del calendario

     
    action_zoom_plus_stroke
    para seleccionar una fecha de fin concreta o Nunca para indicar que la excepción no tiene una fecha de fin.

  9. En la hora de inicio/fin y el encabezado de la lista de valores, pulse Añadir tiempo de duración y el botón de valor

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  10. En la pantalla Editar evento de excepción , seleccione el valor del evento:

    • Para las programaciones analógicas, multiestado y enumeradas: en la casilla Valor , pulse + o - para especificar el valor del evento.

    • Para las programaciones digitales: pulse Inactivo o Activo (Apagado o Encendido).

  11. Seleccione el tipo de tiempo de duración:

    • Pulse Todo el día para que el evento dure 24 horas.

    • En las casillas Desde y A : pulse + o - para seleccionar las horas de inicio y fin.

  12. Pulse Aceptar .

    Aviso

    Puede añadir varios tiempos de duración y valores a un evento de excepción.

  13. En la pantalla Añadir excepción de intervalo de fechas , pulse Aceptar .

  14. En la pantalla Vista de programación, pulse Guardar .

  • Eventos de programación
  • Eventos de excepción
  • Prioridades de los eventos de excepción