earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: Operator Display
功能: 基本功能
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2021/9/10

编辑多状态输入、输出或值

编辑多状态输入、输出或值以更改控制变量(如控制模式选择器)的值。

警告 警告

意外设备操作

不要在不知道效果的情况下强制值。

不遵守这些说明将导致死亡、严重伤害或设备损坏。

显示更多
action_close

可在操作员显示器中编辑输入、输出和值的值,如非计算设定点、控制模式选择器和数字强制开关。

许多输入、输出和值从系统接收其值。例如,来自设备或服务器应用程序中的程序序列或时间表,或来自连接的现场设备,如传感器。

编辑该值时,它将返回到从系统接收到的值。例如,如果编辑计算出的设定点的值,它将返回到计算出的设定点值。

强制值的概念

强制值时,会覆盖从系统接收的值。然后使用强制值控制系统设备。释放强制值时,该值将再次返回到从系统接收到的值。

通常不必强制值。系统配置为可编辑的值,如非计算设定点、控制模式选择器和数字强制开关,无需强制即可编辑。

警告 警告

意外设备操作

不要在不知道效果的情况下强制值。

不遵守这些说明将导致死亡、严重伤害或设备损坏。

BACnet 命令优先于强制值

在操作员显示器中强制输入值时,BACnet 命令优先级默认设置为优先级级别 8。这是基于 BACnet 标准的手动操作的建议优先级。 有关更多信息,请参阅 BACnet Command Priorities .

作为管理员,您可以更改强制值的 BACnet 命令优先级。选择优先级时要小心。如果使用更高优先级,可能会干扰更高优先级的设备,如手动生命安全、自动生命安全或关键设备控制。

警告 警告

意外设备操作

在不知道优先级如何影响高优先级设备的情况下,不要为强制值配置 BACnet 命令优先级。

不遵守这些说明将导致死亡、严重伤害或设备损坏。

有关更多信息,请参阅 为强制值配置 BACnet 命令优先级 .

指示

在输入、输出和值详细信息屏幕上,强制值由深灰色的 强制 切换

 
action_zoom_plus_stroke
指示。在输入、输出和值屏幕上,强制值由黄色圆圈
 
action_zoom_plus_stroke
强制 文本指示。

编辑多状态输入、输出或值的步骤
  1. 在操作员显示器中的 设备列表 屏幕上,点击箭头按钮

     
    action_zoom_plus_stroke
    ,选择具有要编辑的多状态输入、输出或值的设备。

  2. 设备 屏幕上,点击 输入 输出 箭头按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 输入 输出 屏幕上,点击 多状态 箭头按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  4. 输入 输出 值/多状态 屏幕上,点击箭头按钮

     
    action_zoom_plus_stroke
    选择多状态输入、输出或希望编辑的值。

  5. 点击值选项。

  6. 轻触 确定

  • 值编辑
  • 输入/多状态详情屏幕
  • 输出/多态详情屏幕
  • 值/多态详情屏幕