earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Basisfunktionalität, Technik
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2021

Bediener-Display als Zeitmaster konfigurieren

Sie konfigurieren das Bediener-Display als Zeitmaster, damit dieses Datum und Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte sendet.

Mehr zeigen
action_close

Das Bediener-Display empfängt Datum und Uhrzeit von einem Zeitmaster vom BACnet Netzwerk. Bei kleineren Systemen, in denen kein Zeitmaster zur Verfügung steht, kann das Bediener-Display so konfiguriert werden, dass es sein Datum und seine Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte sendet.

Empfang von Datum und Uhrzeit

Wenn das Bediener-Display das Datum und die Uhrzeit von einem Zeitmaster auf dem BACnet Netzwerk empfängt, werden sämtliche Zeitstempel in den Protokollen mit dem vom BACnet Netzwerk erhaltenen Datum und der Uhrzeit angezeigt. Die Konfiguration von Datum und Uhrzeit auf dem Bediener-Display wird vorübergehend angewandt, bis die nächste Aktualisierung von Datum und Uhrzeit vom BACnet Netzwerk empfangen wird.

Alarmzeitstempel werden mit lokalem Datum und Uhrzeit in dem Gerät, das den Alarm meldet, auf dem Bediener-Display angezeigt.

Hinweis

Wenn das Gerät, das einen Alarm meldet, sich in einer anderen Zeitzone befindet, nimmt das Bediener-Display keine Zeitzonenanpassungen vor.

Als ein Zeitmaster konfiguriert

Wenn das Bediener-Display als ein Zeitmaster konfiguriert ist, sendet es einmal pro Stunde Datum und Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte. Das Bediener-Display sendet auch sein Datum und seine Uhrzeit, wenn ein Offline-Gerät wieder online geht und wenn das Datum und die Uhrzeit im Bediener-Display konfiguriert werden.

Alle Zeitstempel in den Protokollen und Alarmen werden mit den im Bediener-Display konfigurierten Datum und Uhrzeit angezeigt. Für weitere Informationen siehe Datum und Uhrzeit konfigurieren .

Hinweis

Das Bediener-Display stellt sich automatisch auf die Sommerzeit um.

Auf dem BACnet Einrichtungsbildschirm wird ein Bediener-Display-Zeitmaster dadurch angezeigt, dass die Schaltfläche Zeitmaster

 
action_zoom_plus_stroke
dunkelgrau ist.

Datum- und Zeitverwaltung

Als Administrator konfigurieren Sie, ob das Bediener-Display als ein Zeitmaster konfiguriert ist und einmal pro Stunde Datum und Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte sendet.

Das Bediener-Display empfängt Datum und Uhrzeit vom BACnet Netzwerk über den Lokalzeit-Synchronisierungsservice. Der Lokalzeit-Synchronisierungsserver wird in der EcoStruxure Building Operation-Software konfiguriert.

Wenn das Bediener-Display und die angeschlossenen Geräte ihre Zeit vom BACnet Netzwerk empfangen, sollten Sie das Bediener-Display nicht als den Zeitmaster konfigurieren. Als Zeitmaster ignoriert das Bediener-Display das Datum und die Uhrzeit, die es vom BACnet Netzwerk empfängt, allerdings erhalten die Geräte das Datum und die Uhrzeit sowohl vom BACnet Netzwerk als auch vom Bediener-Display. Die neuesten Datums- und Uhrzeitwerte, die sie erhalten, werden angewandt. Für weitere Informationen siehe Bediener-Display als Zeitmaster konfigurieren .

Konfiguration des Bediener-Displays als Zeitmaster
  1. Tippen Sie auf dem Bediener-Display auf die Menü-Schaltfläche

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Tippen Sie auf dem Menü auf Einstellungen .

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Bediener-Display-Einstellungen auf BACnet .

  4. Tippen Sie auf dem BACnet Einrichtungsbildschirm auf Zeitmaster , um das Bediener-Display so zu konfigurieren, dass dieses Datum und Uhrzeit an die angeschlossenen Geräte sendet.

  5. Tippen Sie auf OK .

  • Handling von Datum und Uhrzeit
  • BACnet Einrichtungs-Bildschirm