earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: Operator Display
功能: 基本功能
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2021/9/10
请点击查看尚未翻译的更新版本

配置日期和时间

您可以配置日期和时间,以帮助确保操作员显示所显示的日期和时间正确。

显示更多
action_close

操作员显示器从 BACnet 网络上的时间主机接收日期和时间。在没有时间主控器的小型系统中,操作员显示器可以配置为将其日期和时间发送到连接的设备。

接收日期和时间

当操作员显示从 BACnet 网络上的时间主机接收日期和时间时,日志中的所有时间戳都会显示从 BACnet 网络接收的日期和时间。操作员显示中的日期和时间配置临时应用,直到收到 BACnet 网络的下一个日期和时间更新。

报警时间戳显示在操作员显示中,并在报告报警的设备中显示本地日期和时间。

注释:

如果报告报警的设备位于不同的时区,操作员显示不会进行时区调整。

配置为时间主控器

当操作员显示配置为时间主控器时,它每小时向连接的设备发送一次日期和时间。当脱机设备再次联机以及在操作员显示中配置日期和时间时,操作员显示也会发送其日期和时间。

日志和警报中的所有时间戳均显示在操作员显示中,并配置了日期和时间。 有关更多信息,请参阅 配置日期和时间 .

注释:

操作员显示器不会自动进行夏令时 (DST) 调整。

在 BACnet 设置屏幕上,操作员显示时间主控器由深灰色的 时间主控器 切换

 
action_zoom_plus_stroke
指示。

日期和时间管理

作为管理员,您可以配置操作员显示是否为时间主控器,并将其日期和时间发送到连接的设备。

操作员或显示通过本地同步服务从 BACnet 网络接收数据和时间。本地时间同步服务在 EcoStruxure Building Operation 软件中配置。

如果操作员显示器和连接的设备从 BACnet 网络接收时间,请避免将操作员显示配置为时间主控器。作为时间主控器,操作员显示器忽略从 BACnet 网络接收的日期和时间,但设备同时从 BACnet 网络和操作员显示接收日期和时间。将应用他们收到的最新日期和时间。 有关更多信息,请参阅 将操作员显示配置为时间主控器 .

配置日期和时间
  1. 在操作员显示中,点击菜单按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  2. 在菜单上,点击 设置

  3. 操作员显示设 置屏幕上,点击 时间

  4. 日期/时间 屏幕上,点击 - + 选择年、月、日期、小时和分钟。

  5. 点击 确定

    注释:

    操作员显示器不会自动进行夏令时 (DST) 调整。

  • 日期和时间处理
  • 日期/时间屏幕