earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Engenharia, Dispositivos SmartX IP Controller
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09-09-2021

Configurar a comunicação da rede BACnet/IP

Pode configurar a comunicação da rede BACnet/IP para estabelecer comunicação entre a Apresentação do Operador e os dispositivos.

Para configurar a comunicação da rede BACnet/IP
  1. Na Apresentação do Operador, toque no botão menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. No menu, toque em Configuração .

  3. No ecrã Definições da Apresentação do Operador , toque em BACnet .

  4. No ecrã Configuração do BACnet , na caixa número de instância , introduza o número de instância para esta Apresentação do Operador.

  5. Na caixa Porta , introduza o número da porta de comunicação para esta Apresentação do Operador.

  6. Toque em Tempo mestre para configurar a Apresentação do Operador para enviar a data e hora aos dispositivos ligados.

  7. Toque em OK .

  • Configuração
  • Ecrã de configuração BACnet