Utilize o ecrã Configuração BACnet para configurar a comunicação da rede BACnet/IP.
Componente |
Descrição |
Número de instância |
Introduza o número de instância BACnet. Esta tarefa exige permissões de administrador. |
Porta |
Introduza o número da porta de comunicação. Esta tarefa exige permissões de administrador. |
Tentativas APDU |
Introduza o número máximo de vezes que a Unidade de Dados do Protocolo de Aplicação será retransmitida. Esta tarefa exige permissões de administrador. |
Tempo limite APDU |
Introduza o tempo em milissegundos que o controlador irá aguardar pela resposta de um dispositivo depois de enviar um pedido. Esta tarefa exige permissões de administrador. |
Tempo limite de segmento APDU |
Introduza o tempo em milissegundos entre a retransmissão do segmento da Unidade de Dados do Protocolo de Aplicação Esta tarefa exige permissões de administrador. |
Nível de prioridade de força |
Toque em + ou - para configurar o nível de prioridade ao qual as ações de força serão aplicadas. Para mais informações, consulte Edição de valor . Esta tarefa exige permissões de administrador. |
Tempo mestre |
Toque para determinar se a Apresentação do Operador define a hora para todos os dispositivos ligados. Esta tarefa exige permissões de administrador. |
Nome de dispositivo |
Introduza um nome exclusivo para este dispositivo. Esta tarefa exige permissões de administrador. |
Descrição do dispositivo |
Introduza uma descrição exclusiva para este dispositivo. Esta tarefa exige permissões de administrador. |