earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Как

Как


Продукты: Operator Display
Функции: Разработка, Контроллеры SmartX IP
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021

Настройка передачи данных по сети BACnet/IP

Настройка передачи данных по сети BACnet/IP выполняется для того, чтобы организовать передачу данных по сети BACnet/IP между панелью оператора и устройствами.

Процедура настройки передачи данных по сети BACnet/IP
  1. На панели оператора нажмите кнопку меню

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. В меню нажмите Настройки .

  3. На экране Настройки панели оператора нажмите BACnet .

  4. На экране Настройка BACnet в поле Номер экземпляра введите номер экземпляра данной панели оператора.

  5. В поле Порт введите номер порта передачи данных на данной панели оператора.

  6. Нажмите Диспетчер времени и настройте панель оператора, чтобы она выполняла отправку даты и времени на подключенные к ней устройства.

  7. Нажмите OK .

  • Конфигурация
  • Экран «Настройка BACnet»