earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Funcionalidade básica, Engenharia
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09-09-2021

Configurar a Apresentação do Operador para ser tempo mestre

Pode configurar a Apresentação do Operador para ser tempo mestre, para que a Apresentação do Operador envie a data e hora aos dispositivos ligados.

Mostrar mais
action_close

A Apresentação do Operador recebe a data e hora de um tempo mestre na rede BACnet. Em sistemas de menores dimensões, em que não existe tempo mestre disponível, a Apresentação do Operador pode ser configurada para enviar a data e hora para os dispositivos ligados.

Receber a data e hora

Quando a Apresentação do Operador recebe a data e hora de um tempo mestre da rede BACnet, todos os carimbos de data/hora nos registos são exibidos com a data e a hora recebida da rede BACnet. A configuração da data e hora na Apresentação do Operador é aplicada temporariamente até ser recebida a próxima atualização de data e hora da rede BACnet.

O carimbos de data e hora dos alarmes são exibidos na Apresentação do Operador com a data e hora locais do dispositivo que comunica o alarme.

Nota

Se o dispositivo que comunica o alarme estiver num fuso horário diferente, a Apresentação do Operador não efetua ajustes de fuso horário.

Configurado como tempo mestre

Quando a Apresentação do Operador está configurada como tempo mestre, envia a data e hora aos dispositivos ligados uma vez por hora. A Apresentação do Operador também envia a data e hora quando um dispositivo offline fica de novo online e quando a data e hora é configurada na Apresentação do Operador.

Todos os carimbos de data e hora são apresentados com a data e hora configurada na Apresentação do Operador. Para mais informações, consulte Configurar a data e a hora .

Nota

A Apresentação do Operador não ajusta automaticamente a Hora de Verão (DST).

No ecrã Configuração de BACnet, o tempo mestre da Apresentação do Operador é indicado pela cor cinzenta escura do botão de Tempo Mestre

 
action_zoom_plus_stroke
.

Administração da data e hora

Na qualidade de administrador, pode configurar a Apresentação do Operador como tempo mestre e enviar a respetiva data e hora aos dispositivos ligados.

A Apresentação do Operador recebe a data e hora da rede BACnet através do serviço de sincronização  de hora local. O serviço de sincronização de hora local é configurado no software EcoStruxure Building Operation.

Se a Apresentação do Operador e os dispositivos ligados receberem a sua hora da  rede BACnet , evite configurar a Apresentação do Operador como tempo mestre. Como tempo mestre, a Apresentação do Operador ignora a data e hora recebida da rede BACnet, mas os dispositivos recebem a data e hora tanto da rede BACnet como da Apresentação do Operador. É aplicada a última data e hora recebida. Para mais informações, consulte Configurar a Apresentação do Operador para ser tempo mestre .

Para configurar a Apresentação do Operador para ser tempo mestre
  1. Na Apresentação do Operador, toque no botão menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. No menu, toque em Configuração .

  3. No ecrã Definições da Apresentação do Operador , toque em BACnet .

  4. No ecrã Configuração BACnet , toque em Tempo mestre para configurar a Apresentação do Operador para enviar a data e hora aos dispositivos ligados.

  5. Toque em OK .

  • Tratamento da data e hora
  • Ecrã de configuração BACnet