earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Концепт

Концепт


Продукты: Operator Display
Функции: Администрирование, Безопасность
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
08.09.2021

Особенности аппаратной защиты

Панель оператора обменивается данными по протоколу BACnet/IP по сети Ethernet. При работе с устройством в сети необходимо соблюдать следующие сетевые правила.

Устройство предназначено для работы в одном из следующих вариантов:

  • в подсети под AS-P;

  • в частной сети без внешних подключений или под защитой устройств(а) безопасности.

Примечание

ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

Подключать устройство к общедоступной сети запрещено.

Несоблюдение данных указаний может привести к несанкционированному доступу к сети BACnet.

Безопасная утилизация

При выводе панели оператора из эксплуатации необходимо обеспечить удаление всех данных (включая пользователей, журналы и конфигурацию).

Примечание

ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

При выводе панели оператора из эксплуатации необходимо использовать команду удаления всех данных, доступную с экрана «Информация о панели», или выполнить процедуру сброса к заводским настройкам.

Игнорирование данных указаний может привести к потере данных или повреждению оборудования.

Безопасная работа

Все системы нуждаются в техническом обслуживании, чтобы обеспечить сохранение их безопасности.

Примечание

ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

  • На регулярной основе удаляйте или понижайте роль учетных записей пользователей, которым более не требуется доступ к устройству.

  • Необходимо обеспечить, чтобы пользователи осознавали запрет на совместное использование учетных записей или паролей.

  • Сохраняйте строгие требования к уровню сложности паролей при настройке пользовательских параметров.

Несоблюдение данных указаний может привести к получению несанкционированного или непреднамеренного доступа к устройству.

В случае утраты всех паролей администратора необходимо выполнить сброс устройства к заводским настройкам, чтобы удалить все данные и создать новых пользователей.

Примечание

ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

Примите меры, гарантирующие безопасное хранения пароля администратора.

Несоблюдение данных инструкций может привести к несанкционированному доступу к устройству или к необходимости повторного ввода устройства в эксплуатацию.

В файлах журнала может содержаться служебная информация, такая как имена пользователей и IP-адреса.

Примечание

ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

Необходимо шифровать файлы журнала перед передачей.

Несоблюдение данных указаний может привести к раскрытию информации, которая может носить служебный или конфиденциальный характер.

  • Конфигурация
  • Настройка передачи данных по сети IP
  • Настройка передачи данных по сети BACnet/IP
  • Удаление всех данных
  • Восстановление панели оператора (сброс к заводским настройкам)
  • Администрирование учетных записей пользователей
  • Отображение и экспорт журналов