earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2021

Ein wöchentliches Ereignis bearbeiten

Sie bearbeiten ein wöchentliches Ereignis, um zu ändern, wie der Status eines Werts vom Zeitplan kontrolliert wird.

Mehr zeigen
action_close

Ein wöchentliches Ereignis tritt jede Woche für einen längeren Zeitraum auf. Sie können mehr als ein wöchentliches Ereignis für jeden Tag der Woche terminieren.

Hinweis

Wöchentliche Ereignisse dürfen sich nicht überlappen, während Ausnahmeereignisse dies dürfen. Für weitere Informationen siehe Ausnahmeereignisse .

 
action_zoom_plus_stroke Wöchentliche Ereignisse
Abbildung: Wöchentliche Ereignisse

Sollte es unregelmäßige Ereignisse wie Feiertage geben, können Sie Ausnahmeereignisse verwenden, um die wöchentlichen Ereignisse im Zeitplan zu überschreiben. Für weitere Informationen siehe Ausnahmeereignisse .

Ein wöchentliches Ereignis bearbeiten
  1. Tippen Sie auf dem Bediener-Display im Bildschirm Geräteliste auf die Pfeiltaste

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um das Gerät mit dem Zeitplan auszuwählen, für den Sie ein wöchentliches Ereignis bearbeiten möchten.

  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Gerät auf die Pfeiltaste Zeitpläne

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitpläne auf den Zeitplan, für den Sie ein wöchentliches Ereignis bearbeiten möchten.

  4. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitplanansicht das wöchentliche Ereignis (grün), das Sie bearbeiten möchten.

    Hinweis

    Wenn ein wöchentliches Ereignis für mehrere Tage der Woche konfiguriert wurde, müssen Sie jeden Tag auf dieses Ereignis tippen oder Sie müssen es löschen.

  5. Wählen Sie auf dem Bildschirm Wöchentliches Ereignis bearbeiten den Ereigniswert aus:

    • Für analoge, Mehrfachstatus- und enumerierte Zeitpläne: Tippen Sie im Feld Wert auf + oder - , um den Wert des Ereignisses anzugeben.

    • Für digitale Zeitpläne: Tippen Sie auf Inaktiv oder Aktiv (Aus oder Ein).

  6. Zeitspannentyp auswählen:

    • Tippen Sie auf Ganzer Tag , um die Ereigniszeitspanne auf 24 Stunden einzustellen.

    • In den Feldern Von und Bis : Tippen Sie auf + oder - , um die Start- und Endzeiten auszuwählen.

  7. Tippen Sie im Feld Wochentage auf den Wochentag, an dem das Ereignis aktiv ist.

  8. Tippen Sie auf OK .

  9. Tippen Sie auf dem Bildschirm Zeitplanansicht auf Speichern .

  • Zeitplantypen
  • Wöchentliche Ereignisse
  • Analogzeitpläne
  • Digitalzeitpläne
  • Mehrfachstatus-/enumerierte Zeitpläne