Utilisez l'écran Ajouter un événement hebdomadaire pour créer un nouvel événement hebdomadaire dans le programme horaire analogique, numérique, multi-états ou énuméré sélectionné.
Composante |
Description |
Type de valeur |
Affiche le type de programme horaire auquel l'événement est ajouté. Pour plus d'informations, voir Types de programmes planifiés . |
Valeur |
Appuyez sur - ou + pour modifier la valeur de sortie du programme horaire lorsque cet événement est actif. Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires . |
Inactif/Actif |
Appuyez sur Inactif ou Actif (Activé ou Désactivé) pour modifier la valeur de sortie du programme horaire lorsque cet événement est actif. Pour plus d'informations, voir Événements hebdomadaires . |
Toute la journée |
Appuyez sur Toute la journée pour que l'événement s'étende sur 24 heures au lieu de sélectionner des heures spécifiques dans les champs De et À . |
De |
Appuyez sur - ou + pour modifier l'heure de début de l'événement. |
Vers |
Appuyez sur - ou + pour modifier l'heure de fin de l'événement. |
Jours de la semaine |
Appuyez sur le(s) jour(s) de la semaine pendant le(s)quel(s) cet événement est actif. |