earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: Operator Display
Funktionen: Alarme
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2021

Quittieren eines Alarms

Durch Quittieren des Alarms lassen Sie andere Benutzer wissen, dass Sie den Alarm gesehen und Verantwortung für diesen übernommen haben.

Mehr zeigen
action_close

Wenn ein Eingang, Ausgang oder Wert in einem angeschlossenen Gerät zur Generierung eines Alarms konfiguriert ist, können Sie diesen Alarm über das Bediener-Display anzeigen und quittieren. Eingänge, Ausgänge oder Werte können zum Generieren eines Alarms konfiguriert werden, wenn dieser z. B. außerhalb des Bereichs liegt oder einen Fehlerzustand aufweist.

Auf dem Bildschirm Alarme werden aktive und nicht quittierte Alarme angezeigt. Auf dem Bildschirm Alarm werden auch Informationen, wie Alarmstatus, Name der Eingabe, Ausgabe oder des Werts, der den Alarm generiert sowie die Alarmmeldung angezeigt. Für weitere Informationen siehe Bildschirm Alarme .

Quittierung

Durch Quittieren eines aktiven Alarms lassen Sie andere Benutzer wissen, dass Sie den Alarm gesehen und Verantwortung für dessen Ursache übernommen haben. Einen Alarm zu quittieren bedeutet nicht unbedingt, dass Sie für die Beseitigung der Alarmursache persönlich zuständig sind. Wenn Sie einen aktiven Alarm quittieren, ändert sich die Farbe und das Symbol des Alarms im Alarmfenster. Sie quittieren auch zurückgesetzte Alarme, um diese aus dem Bildschirm Alarme zu entfernen. Für weitere Informationen siehe Quittieren eines Alarms .

Symbol

Alarmstatus

Beschreibung

 
action_zoom_plus_stroke

Alarm

Weist auf einen aktiven Alarm im Status Alarm hin, der noch nicht quittiert wurde.

 
action_zoom_plus_stroke

Fehler

Weist auf einen aktiven Alarm im Status Fehler hin, der noch nicht quittiert wurde.

 
action_zoom_plus_stroke

Quittiert

Weist auf einen aktiven Alarm hin, der quittiert wurde.

 
action_zoom_plus_stroke

Zurücksetzen

Weist auf einen zurückgesetzten Alarm hin, der noch nicht quittiert wurde.

(Kein Alarm)

Normal

Wenn ein zurückgesetzter Alarm quittiert wird, wird er aus der Liste entfernt.

Alarmstatus

Wenn Sie sich den Bildschirm Alarmdetail für einen Alarm ansehen, erhalten Sie detailliertere Informationen zu diesem Alarm, wie z. B. Alarmstatus, Ereignisstatus, Ereignisstatustext, Umschalttyp und die Alarmmeldung. Für weitere Informationen siehe Bildschirm Alarmdetails .

Die Alarmmeldungen können in der EcoStruxure Building Operation-Software angepasst werden und detaillierte Informationen zum Alarm anzeigen. Wenn die Alarmmeldung nicht benutzerspezifisch angepasst wurde, wird der Ereignisstatus angezeigt.

Die nachstehende Tabelle beschreibt Ereignisstatus, die Ereignisstatustexte, Umschalttypen und Alarmmeldungen, die je nach Alarmstatus, in dem sich der Alarm befindet, angezeigt werden.

Tabelle: Alarmdetails

Symbol

Alarmstatus

Ereignisstatus

Ereignisstatustext

Umschalttyp

Nachricht

 
action_zoom_plus_stroke

Alarm

Aus – normal a

Obergrenze a

Untergrenze a

Lebensgefahr a

Aus – normal

Auf Aus – normal

Aus – normal a

Obergrenze a

Untergrenze a

Lebensgefahr a

 
action_zoom_plus_stroke

Fehler

Fehler

Fehler

Auf Fehler

Fehler

 
action_zoom_plus_stroke

Quittiert

Aus – normal a

Obergrenze a

Untergrenze a

Lebensgefahr a

Aus – normal

Auf Aus=Normal

Aus – normal a

Obergrenze a

Untergrenze a

Lebensgefahr a

 
action_zoom_plus_stroke

Quittiert

Fehler

Fehler

Auf Fehler

Fehler

 
action_zoom_plus_stroke

Zurücksetzen

Normal

Normal

Auf Normal

Normal

(Kein Alarm)

Normal

(Kein Alarm)

(Kein Alarm)

(Kein Alarm)

(Kein Alarm)

  1. Welcher Ereignisstatus angezeigt wird, hängt vom Alarmtyp ab.

Anzeigen

Ein roter Kreis auf dem Alarmsymbol

 
action_zoom_plus_stroke
in der Werkzeugleiste zeigt, wo es noch mindestens einen aktiven Alarm gibt, der noch nicht quittiert wurde.

Die Bediener-Display-LED zeigt, dass ein aktiver Alarm vorliegt.

Tabelle: LED-Muster

LED-Muster

Bedingungen

Orange, blinkend

Das Bediener-Display startet.

Grün, durchgehend (bei Betrieb)

Es liegen keine aktiven Alarme an.

Rot, blinkend (bei Betrieb)

Es liegt mindestens ein aktiver Alarm an, der nicht quittiert wurde.

Rot, durchgehend (bei Betrieb)

Es liegt mindestens ein aktiver Alarm an, jedoch alle Alarme wurden quittiert.

Um einen Alarm zu quittieren,
  1. tippen Sie auf die Schaltfläche Alarme in der Werkzeugleiste im Bediener-Display

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Tippen Sie im Alarme -Bildschirm auf die Pfeiltaste

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um den aktiven Alarm auszuwählen oder den Alarm, den Sie quittieren möchten, zurückzusetzen.

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Alarmdetails auf Quittieren .

  • Alarmhandling
  • Bildschirm Alarme