earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos Operator Display
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/09/2021

Pantalla Acerca de

Use la pantalla Acerca de para ver más información sobre la pantalla del operador.

 
action_zoom_plus_stroke Pantalla Acerca de
Figura: Pantalla Acerca de

Tabla: Pantalla Acerca de

Componente

Descripción

Modelo

Muestra el número de pieza de la pantalla del operador.

Versión de plataforma

Muestra el número de la versión actual de la plataforma.

Versión de aplicación

Muestra el número de la versión actual de firmware.

Dirección ETH1 MAC

Muestra la dirección MAC para la interfaz de Ethernet.

Nombre del dispositivo de BACnet

Muestra el nombre del dispositivo definido en la pantalla de configuración de BACnet. Para obtener más información, consulte Configuración de comunicación de la red BACnet/IP .

Descripción del dispositivo de BACnet

Muestra la descripción del dispositivo definido en la pantalla de configuración de BACnet. Para obtener más información, consulte Configuración de comunicación de la red BACnet/IP .

Borrar todos los datos

Pulse para borrar la lista de dispositivos, registros y usuarios desde la pantalla del operador. Los únicos datos restantes serán la versión del firmware y los ajustes de hora.

Esta tarea requiere de permisos de administrador.

  • Resumen de la pantalla del operador
  • Detalles del hardening
  • Configuración de comunicación de la red BACnet/IP