earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2022, 2023
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Accesso all'app mobile Commission

Accedendo all'applicazione mobile Commission puoi eseguire operazioni di messa in servizio, bilanciamento del flusso e verifica sui controllori BACnet/IP.

Mostra di più
action_close

L'applicazione mobile Commission è una applicazione mobile dedicata che consente di utilizzare un dispositivo mobile per effettuare messa in servizio, bilanciamento di flussi e operazioni di check-out su dispositivi SpaceLogic BACnet/IP. I dispositivi BACnet/IP includono i controller BACnet/IP (MP e RP), e i moduli IP-IO. L'applicazione mobile Commission è disponibile per telefoni e tablet Android e iOS (Apple), nonché per dispositivi con Microsoft Windows 10. L'applicazione mobile Commission si può collegare anche a un singolo dispositivo BACnet/IP o a una rete di dispositivi BACnet/IP nella rete locale.

Collegamento dispositivo

The Commission mobile application supports device connection through BACnet Wi-Fi and wireless Bluetooth connection.

Per maggior informazioni, consulta Collegamento dispositivo .

Adattatore Bluetooth

The SpaceLogic Bluetooth Adapter allows you to establish a Bluetooth connection to SpaceLogic and EasyLogic controllers that contain an extra COM port. You plug the Bluetooth adapter into the corresponding SpaceLogic Sensor to connect to the controller.

Per maggior informazioni, consulta Adattatore Bluetooth SpaceLogic .

Configurazione del dispositivo

You configure the device settings of a BACnet/IP device so that it can communicate on the network. For example, in the Commission Mobile Application, you can configure the BACnet/IP controller so that it can communicate on the IP network, or configure it as an MS/TP device to enable it to communicate on an MS/TP network.

Per maggior informazioni, consulta Impostazioni dispositivo controller BACnet/IP .

Menu di configurazione

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Per maggior informazioni, consulta Menu di configurazione .

Check-out I/O

After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.

Per maggior informazioni, consulta Panoramica check-out I/O .

Bilanciamento flusso

The Flow Balance function of the Commission mobile application is used to air balance terminal boxes controlled by VAV controllers. This function automates most of the air balance procedure but it also allows you to manually check out the flow balance by driving the damper to a specified position, a flow setpoint, or a flow value.

Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento flusso .

Riavvio del dispositivo

Use the Device Restart function of the Commission mobile application to perform a restart of the BACnet/IP controller. There are four different ways to restart the BACnet/IP controller.

Per maggior informazioni, consulta Riavvio del dispositivo .

Per accedere all'applicazione mobile Commission
  1. Scarica e quindi installa l'applicazione mobile Commission sul dispositivo mobile o sul computer portatile con Windows 10 da Google Play, dall'Apple App Store o dal Microsoft Store.

    Avviso

    EcoStruxure Building Commission è il nome dell'applicazione utilizzata nelle sorgenti del download.

  2. Dal tuo dispositivo mobile o laptop Windows 10, avvia l'applicazione effettuando l'accesso con le tue credenziali extranet Schneider Electric mentre sei connesso a Internet.

    Avviso

    Una volta effettuato l'accesso, è possibile utilizzare l'applicazione mobile senza connessione Internet per un tempo indefinito. Se il dispositivo non è connesso a Internet, non sarà possibile effettuare la disconnessione. In questo modo si evita la disconnessione accidentalmente quando non si è connessi a Internet e si supportano le applicazioni sicure, nelle quali il dispositivo che esegue l'applicazione non è autorizzato a collegarsi a Internet.

    Se sei connesso a Internet, ti verrà richiesto di disconnetterti e riconnetterti ogni 90 giorni per rinnovare il token di accesso delle credenziali utente. Sette giorni prima della scadenza del periodo di 90 giorni, inizierai a ricevere dei promemoria per ricordarti di disconnetterti e riconnetterti per iniziare un nuovo periodo di 90 giorni.

    Viene quindi visualizzata una pagina con il nome del prodotto: EcoStruxure Building Commission. È seguito da un messaggio che indica che utilizzando questo prodotto, accetti i suoi Termini di utilizzo .

  3. Fare clic su Termini di utilizzo per visualizzare e scorrere le pagine dei Termini di utilizzo

  4. Se desideri, puoi esportare queste informazioni facendo clic sul pulsante sul lato destro della pagina.

    Le informazioni vengono poi esportate altrove sul tuo dispositivo

  5. Fai clic su Chiudi per uscire dalla pagina dei Termini di utilizzo e poi fai clic su Accetta e continua .

    La richiesta dei Termini di utilizzo non sarà visualizzata la prossima volta che effettuerai l'accesso.

    Successivamente viene visualizzata la pagina di accesso, che include il nome del prodotto e la versione del software applicativo.

  6. Fai clic su Accesso .

    Il processo di accesso è stato integrato con il sistema di gestione delle identità di Schneider Electric.

  7. Nella pagina seguente EcoStruxure Building Commission , inserire l'indirizzo e-mail e fare clic su Avanti oppure clicca sul pulsante di accesso singolo

     
    action_zoom_plus_stroke
    per continuare con il tuo account Schneider Electric Exchange.

    Se non hai un account utente, fai clic su Registrati qui per registrarti qui come nuovo utente e crearne uno.

    Dopo aver autenticato il tuo account utente, verrà visualizzata la pagina Gestione consensi e ti verrà chiesto di personalizzare la tua esperienza .

  8. Dai il tuo consenso per permetter a Schneider Electric di utilizzare i dati dei tuoi casi di utilizzo reali per migliorare l'applicazione mobile in futuro.

    Avviso

    Se acconsenti, puoi modificare le impostazioni dei permessi in qualsiasi momento accedendo alla pagina Gestione consensi dal menu Altro. Per maggior informazioni, consulta Accesso e utilizzo del menu Altro .

  9. Fai clic sul pulsante

     
    action_zoom_plus_stroke
    per attivare e inviare eventi analitici in base alle azioni intraprese nell'applicazione.

    Se fai clic per disattivare l'opzione, non verranno inviati dati analitici.

  10. Fai clic su Chiudi per uscire e far visualizzare nuovamente la pagina già vista tante volte Collega .

Quando avvii l'applicazione mobile Commission dal tuo dispositivo mobile, verrai immediatamente indirizzato alla pagina Collega. Non è necessario eseguire la procedura di autenticazione utente a meno che non si esegua la disconnessione.

  • Commission Mobile Application
  • Accesso e utilizzo del menu Altro