earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Creazione di un Trend Log da una proprietà in WebStation

Puoi creare un registro quando vuoi tenere traccia delle modifiche di una proprietà di un oggetto.

Mostra di più
action_close

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Puoi creare Trend Log a intervalli utilizzando WorkStation o WebStation. In WorkStation, puoi configurare le proprietà del Trend Log a intervalli affinché soddisfino le esigenze specifiche del tuo sito. 

Per esempio, nella figura di seguito, il Trend Log a intervalli registra una variabile ogni minuto. Le registrazioni vengono stampate su un grafico del Trend. Il Trend Log a intervalli non registra i valori tra gli intervalli.

 
action_zoom_plus_stroke Schema del Trend Log a intervalli.
Figura: Schema del Trend Log a intervalli.

L'intervallo del trend log a intervalli è allineato all'ora di attivazione del Trend. Per esempio, se l'ora di attivazione è 09:01:00 e l'intervallo è di 15 minuti, il Trend verrà registrato a 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00 e così via.

Intervallo fuso orario

In maniera predefinita, il log a intervalli utilizza UTC per determinare quando prendere il campione di log successivo. Quando l'intervallo è maggiore di 1 ora e vuoi continuare a registrare quell'intervallo dopo il cambio dell'ora legale, utilizza la data e ora locale del server. Per esempio, l'intervallo di registrazione è ogni 24 ore a mezzanotte e vuoi continuare l'accesso a mezzanotte anche dopo che il cambio dell'ora legale, usa la data e ora locale del server. Durante il cambio dell'ora legale in primavera, il campione di registrazione verrà registrato dopo 23 ore. Durante il cambio dell'ora legale in autunno, il campione di registrazione verrà registrato dopo 25 ore.

Delta del Trend Log a intervalli

An interval trend log with delta can reduce the storage of similar records, and may not fill up the storage capacity as quickly as an interval trend log with no delta.

An interval trend log with delta checks the monitored value at each interval and records the new value if it differs from the previously recorded value by more than the delta. Delta is the difference between the current variable value and the last log value. To log a variable according to the time interval, use a delta of zero.

Per esempio, nella figura di seguito, il Trend Log a intervalli registra una variabile ogni minuto, ma solo se la variabile supera o si situa al di sotto del delta di 3. Le registrazioni vengono stampate su un grafico del Trend. Ti facciamo notare che il Trend Log a intervalli con delta non registra i valori tra gli intervalli, né i valori in corrispondenza degli intervalli in cui la variabile è compresa nel delta.

Avviso
  • Per registrare una variabile solo in base all'intervallo di tempo, imposta Delta su zero.

 
action_zoom_plus_stroke Trend Log a intervalli con rappresentazione schematica del delta.
Figura: Trend Log a intervalli con rappresentazione schematica del delta.

Se un Trend Log a intervalli presenta un delta e un metodo di calcolo che utilizza periodi, devi assicurarti che il periodo contenga la quantità richiesta di registrazioni per generare un calcolo corretto. Se il valore non differisce dal valore precedentemente registrato di un delta compreso nel periodo, non è stato registrato nessun valore, o sono stati registrati troppo pochi valori per il calcolo.

Avviso
  • Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.

  • If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.

Funzionalità contatore Trend Log ad intervalli

Si può creare un Trend Log a intervalli con le impostazioni iniziali del contatore. Il Trend Log ad intervalli supporta il comando di modifica contatore e il calcolo del consumo del contatore. Puoi visualizzare le informazioni sulle ultime modifiche del contatore sull'oggetto del trend log ad intervalli. Per maggior informazioni, consulta Funzione Contatore .

Per creare un registro delle tendenze da una proprietà in WebStation
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura del sistema , fai clic sul pulsante Menu contestuale

     
    action_zoom_plus_stroke
    sull'oggetto.

  2. Fai clic su Registro tendenze .

  3. Nel campo Nome , digita un nome per il trend log.

  4. Nel campo Percorso , digita la posizione del trend log.

  5. Nell'elenco Tipo oggetto seleziona il tipo di registro tendenze.

  6. Nell'elenco Seleziona unità , seleziona l'unità che desideri utilizzare.

  7. Fai clic su OK .

  • Creazione di un Trend Log da un valore in WebStation
  • Trend Log a intervalli
  • Menu contestuale
  • Menu contestuale – Crea sottomenu voce